工具/软件:Code Composer Studio
在 CCS 的版本9和更早版本中、突出显示变量名称通常会使该变量的所有实例以浅灰色突出显示、并在滚动条右侧显示小框、以便在单击时快速跳转到变量的其他引用。 在10.1.1.00004中、不再发生这种情况。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
在 CCS 的版本9和更早版本中、突出显示变量名称通常会使该变量的所有实例以浅灰色突出显示、并在滚动条右侧显示小框、以便在单击时快速跳转到变量的其他引用。 在10.1.1.00004中、不再发生这种情况。
谢谢你。
[引用 user="Justin Repperger"]它突出显示了一个实例、但不突出显示其下方的实例?它看起来突出显示了写入事件、但未突出显示读取事件。 在 CCS 首选项中、有两种类型的注释、它们在正常工作的安装中显示:
如果您的 CCS 首选项与上述内容匹配、则索引器可能存在问题。
在哪种情况下、Rebuild Index 是否有用?
我的注释设置与您的注释设置相同。 我尝试重建索引、但没有任何变化。 我取消选中所有框、单击"应用"、重新选中这些框、再次单击"应用"、然后在此之后再次重建索引。 仍然不能奇怪地工作。 在该函数的后面还有另一个写入发生、该写入没有突出显示。 在我上次重建索引后、我还关闭并重新打开了 CCS、以查看它是否有用、但这并没有什么不同。
我感谢你的帮助,我感到惊讶的是,迄今没有任何工作。
[quote user="Justin Repperger"我尝试重建索引、但没有任何更改。[/quot]在 CCS Project Explorer 中、您可以右键单击显示问题的源文件、然后选择"Index -> Create Parser Log File"、然后选择要将日志保存到的文件名。 是否可以附加日志文件?
有兴趣的是、解析器是否在日志中显示任何问题、例如"解析器问题:"或"未解析的名称:"。