Other Parts Discussed in Thread: IWR6843ISK
主题中讨论的其他器件:IWR6843ISK
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
是否有人有同样的问题?
我可以在调试时对内核进行分组、并使用同步的组内核。
但是、如果我在 DSP 上定义了一个断点-当 DSP 在正确的位置停止时、μ µC 正在运行一个错误。
将评估板与 XDS100配合使用。 但我使用相同的问题工具 xds200进行了测试。
非常感谢。
此致、
弗兰克
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843ISK
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
是否有人有同样的问题?
我可以在调试时对内核进行分组、并使用同步的组内核。
但是、如果我在 DSP 上定义了一个断点-当 DSP 在正确的位置停止时、μ µC 正在运行一个错误。
将评估板与 XDS100配合使用。 但我使用相同的问题工具 xds200进行了测试。
非常感谢。
此致、
弗兰克
您好!
我在这里找到了一条建议:
"硬件断点使用名为 AET 的仿真器资源。 AET 资源数量有限。 使用 AET 的其他内容包括观察点、系统配置时钟等 当您离开 AET 资源时、您需要通过禁用某些正在使用它们的其他操作来释放某些资源。 这意味着禁用其他硬件断点。 请注意、调试器会自动设置许多"隐藏"断点。 其中一些是在应用程序的退出点设置的断点或您的开始标签(main)。 CIO 还将使用断点。 您可以在调试器选项中禁用其中的许多功能。"
但这也不起作用。
此致、
弗兰克
[引用用户="Frank Kuchenbrod"]
同步内核时、我也会遇到此错误:
Cortex_R4_0:配置交叉触发时遇到问题:启用此函数时出错:没有支持此作业的 AET 资源。
[/报价]
每次尝试启用同步组时是否会出现此错误?
我一直在试验断点。 在我的示例中、我有一个具有简单循环的程序。 当我为 DSP 设置断点并运行两个内核时、ARM 不会像您说的那样停止。 但是、当我恢复执行并且再次命中断点时、我确实会看到 ARM 和 DSP 都停止。 我看到的行为是触发每隔一段时间就会起作用。 这是否与您看到的内容大致一样?
我已为此问题提交了一个错误。 跟踪链接为 :https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-10075
谢谢
Ki