This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-EXP432P401R:无法访问 Resource Explorer 和 App Center

Guru**** 2964200 points

Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/945515/ccs-msp-exp432p401r-getting-started-resource-explorer-and-app-center-inaccessible

器件型号:MSP-EXP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

我无法访问 Linux 上 CCS 10.1.1.00004中的"入门"、"Resource Explorer"和"App Center"页面。 我唯一能看到的是非成形的白色、灰色或蓝色背景。

在日志中、我可以看到以下错误消息:

!entry com.ti.ccstudio.app.center 4 0 2020-10-02 13:02:49.835
!消息无法读取 software-dl.ti.com/.../apps_10.1.1.json 文件。
!stack 0
java.io.FileNotFoundException: software-dl.ti.com/.../apps_10.1.1.json
at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getInputStream0(HttpURLConnection.java:1872
) at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getInputStream(HttpURLConnection.java:1474)
at java.net.URL.openStream(URL.java:1045)
at com.ti.ccstudio.app.center.internal.CCSAppCenter.readFile(CCSAppCenter.java:190)
at com.ti.ccstudio.app.center.internal.CCSAppCenter.getAppJson_0(CCSAppCenter.java:206


org.eclipse.core.internal.jobs.Worker.run(Worker.java:63) at com.ti.ccstudio.app.center.internal.CCSAppCenter.access$1(CCSAppCenter.java:205) at com.ti.ccstudio.app.center.internal.CCSAppCenter$1.run(CCSAppCenter.java:177

当然、从浏览器中、此页面显示"Sorry! 我们目前正在进行现场维护。"

自我安装 CCS 以来、这种情况一直发生、并且此页面自(1或2周)以来一直处于维护状态。

问题是什么?

P.S:我已经尝试过"导出" SWT_GTK3=0"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在研究的应用中心存在一个已知问题。 但 Resource Explorer 和"Getting Started"视图应该正常工作。 它可以在我的 Ubuntu 18.04LTS 环境中工作。

    您使用的是什么 Linux 发行版?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应

    我使用的是 Fedora 32 (最新版本)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 Fedora 不是我们官方支持的环境、因此我必须建立一个环境、并亲自尝试一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需确认一下、是否已解决了安装程序在 相关性检查期间报告的所有缺失依赖项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我的回答很晚、

    安装程序在安装过程中未报告任何缺少的依赖项

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我设置了 Fedora 32环境。 我也有同样的问题,这些看法是空白的。 但是、我没有解决所有必需的依赖项。  

    我很确定此问题与一些缺失的依赖关系有关。

    您能否尝试在以下库上运行 ldd:  

    /ccs/eclipse/configuration/.jxbrowser-chromium-lib

    并查看是否存在缺失的依赖项?

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确实存在缺少依赖项的情况、即 libjawt.so。ldd 还抱怨"ldd:warning:You do not have execution permission for `./XXX.SO"(将 XXX 替换为文件夹中的任何.so 文件)

    我尝试通过 chmod +x *。so 和"export LD_LIBRARY_PATH=/usr/lib/jvm/jre-1.8.0/lib/amd64:/usr/lib/jvm/jre-1.8.0/lib/amd64/server "(获取 libjvm.so 需要服务器文件夹、libjawt.so 需要该文件夹)进一步操作。

    之后、不会再出现 ldd 错误、但运行 CCStudio 仍会得到相同的结果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了权变措施。 在 wayland (新的默认显示服务器协议替换 xorg)下,似乎不支持用于 thoses 窗口的 Java 组件(可能是 JavaFX)。 这是一个令人沮丧的事情,但在 Xorg 上恢复到 GNOME 可以解决渲染问题。

    我没有在其他发行版中测试过这一点、但如果它确实是陆地固有的问题、这可能会成为一个日益增长的问题、因为许多发行版目前正以陆地作为默认发行版取代 xorg。