This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:在从用于 C2000微控制器的 ControlSuit 编译导入的项目后遇到 gmake 错误

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/950828/ccs-tms320f28379d-facing-error-gmake-after-compiling-the-imported-project-from-controlsuit-for-c2000-microcontroller

器件型号:TMS320F28379D
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我正在进行 TMS320F28379D 的串行闪存编程。 我尝试将位于"C:\ti\controlSUITE\device_support\F2837xD\V210\F2837xD_Examples_Dual\F2837xD_sci_flash_kernels"的两个 SCI 闪存项目导入到工作区并进行编译。 发现以下错误:

  

gmake:***没有使目标'C:/ti/RupeshWorkspace/Fapi_UserDefinedFunctions.c '的规则,'Fapi_UserDefinedFuncations.obj'需要。
gmake:***没有使目标'C:/ti/RupeshWorkspace/SCI_Boot.c '的规则,'SCI_Boot.obj'需要这些规则。
gmake:***没有使目标'C:/ti/RupeshWorkspace/SCI_GetFunction.c '的规则,'SI_GetFunction.obj'需要。
gmake:***没有使目标'C:/ti/RupeshWorkspace/Shared_Boot.c '的规则,'shabred_Boot.obj'需要。
gmake:***没有使目标'C:/ti/RupeshWorkspace/Shared_Erase.c '的规则,'shabred_Erase.obj'需要。
gmake:***没有使目标'C:/ti/RupeshWorkspace/Shared_Verify.c '的规则,'shabred_Verife.obj'需要。
gmake:***没有使目标'C:/ti/RupeshWorkspace/fwupgradec1toc2_start.asm '成为'fwupgradec1toc2_start.obj'所需的规则。
gmake:***没有使目标'C:/ti/RupeshWorkspace/flash_programming_cpu1tocpu2_RAM.cmd '成为'F2837xD_sci_flash_kernels_cpu01.out'所需的规则。
gmake:***没有使目标'C:/ti/RupeshWorkspace/c1bootROM_BootROMSymbols_fpu32.lib '成为'F2837xD_sci_flash_kernels_cpu01.out'所需的规则。
gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。

我尝试检查之前的 e2e 讨论中有关"gmake:***无规则"错误的内容。 但未找到解决方案。

请帮助我解决此问题

此致、

Rupesh