This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC1310:无 XDCtools

Guru**** 2955600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/950912/ccs-launchxl-cc1310-no-xdctools

器件型号:LAUNCHXL-CC1310

工具/软件:Code Composer Studio

导入 CCS 工程时、会显示"No XDCtools"、但相关文件夹确实存在于安装目录下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否检查发现的产品列表? 如果您没有看到 XDCtools 的任何列表、请尝试按"Refresh"按钮。 还要确保 xdctools 安装位置在"Product discovery path"中

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我 已经检查 了发现的产品列表 、 并看到  了 XDCtools 的列表。

    但我想知道为什么 仍然存在“没有 XDCtools,相当于指定的‘3.51.999版” “当我导入 CSS 工程时,我在“生成”中看不到 XDCtools。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    所有屏幕截图的链接均已断开。 您可以重新发布吗? 如果仍有问题、请查看以下常见问题解答:

    https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/t/821597

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我 已经检查 了发现的产品列表 、 并看到  了 XDCtools 的列表。

    但我想知道为什么 仍然存在“没有 XDCtools,相当于‘3.51.999”的指定版本 “当我导入 CSS 工程时,我无法在'build'中看到 XDCtools。这会影响我的工程的编译和调试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个误导性警告。 我认为这不会影响项目的构建。