This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CODECOMPOSER:不更新源文件

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/944845/ccs-codecomposer-not-updating-source-file

器件型号:CODECOMPOSER

工具/软件:Code Composer Studio

你好!

我使用的是 Code Composer Studio v9。 我已经集成了 RTOS SDK 中 lwip 文件夹中的一些.c 文件。 但在某些.c 文件中不可编辑。 在调试模式下、它仅获取旧数据。 如果我单击该 src 文件、则构建图标按钮也不会启用。 如何编辑这些.c 文件?e2e.ti.com/.../cpswif.c

我正在共享.c 文件、其中我遇到了问题。

此致、

高拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    [引用 user="Gaurav Aggregarwal1">但在某些.c 文件中不可编辑。 在调试模式下、它仅获取旧数据。 如果我单击该 src 文件、则构建图标按钮也不会启用。 [/报价]

    我不确定我是否完全理解。 是否无法将更改保存到编辑器中的文件? 或者、在编译和运行时、对文件所做的更改似乎没有生效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    我可以保存更改、但在运行或调试时、它会采用旧值。

    此致、

    高拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Gaurav Aggarwal1"]我可以保存更改,但在运行或调试时,它会采用旧值。[/quot]

    好的、那么问题是、所做的任何更改都不会反映在正在运行的应用程序中。 这更难调试。 需要检查的一点是、您正在编辑的源文件是编译使用的源文件。 确认是这样。 一种可以辨别的方法是、如果您修改了该文件、然后进行了增量编译、CCS 将检测到该文件已修改并编译该文件。 如果未检测到更改、则只需说项目是最新的。 如果它确实检测到它已被修改并构建、那么接下来的操作是使用调试器调试代码。 单步执行源代码。 查看您正在步进的源是否有更改、并仔细查看为什么使用旧值。

    谢谢

    Ki