This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6678:EVM6678L 连接问题:GEL 出错

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/941214/ccs-tms320c6678-evm6678l-connecting-issue-gel-goes-wrong

器件型号:TMS320C6678

工具/软件:Code Composer Studio

错误代码:

IcePick_D:GEL:执行 OnTargetConnect()时出错:找不到标识符:DNUM
在 GEL_TextOut ("DSP 内核#%d\n"、0、1、0、0、 DNUM)[evmc6678l.gel:1976]
在 Core_Info()[evmc6678l.gel:559]
在 OnTargetConnect()

CCS 9.3  ,EVM 引导模式:第一个0,欧姆1   

我知道 Feruz 有同样的问题,他对 xml 文件做了一些更改,正如 Darian 告诉他的那样,它是有效的。

但在我的例子中,它不起作用。

我补充说 至 64x+NotVisible.xml,不起作用;

我补充说 到 c66xx_hidden_registers.xml、它不起作用;

我已经尝试了所有 gels,例如:C:\ti\ccs\ccs_base\emulation\boards\evmc6678l\gel,C:\ti\mcsdk_2_01_02_05\tools\program_evm\gel

EVM DVD 中争用的一个

我可以在寄存器中获取 DNUM 的值:DNUM 0x00000000 DSP Number[核心]

有人能给我一些建议吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您运行的是 CCSv9.3.0、则已在 c66xx_hided_registers.xml 的第14行定义了 DNUM 寄存器。  我相信 Darian 的评论来自2012年、不再适用。

    我将在 DSP 团队中进行循环。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能详细说明一下您要做什么吗? 您使用的是 TI 6678 EVM 还是您自己的电路板? 您的电路板是否处于非引导模式?  标准 GEL 位于 \ccs\ccs_base\emulation\boards\evmc6678l\gel 下、您的 CCS 版本是什么? MCSDK 或 DVD 中的版本可能太旧、但我希望它仍然可以正常工作。 我记得我使用了 CCS 5.x、6.x…… 最近几年达到9.3、我没有发现任何问题。

    >>>我知道 Feruz 有同样的问题,他在 xml 文件中做了一些更改,正如 Darian 告诉他的那样,并且它可以正常工作。>>> 我没有此转换历史记录、因此我不希望您需要更改 CCS xml 文件才能使其正常工作。 请仅安装 CCS 9.3 (到其他位置、不要与现有的 c:\ti\ccs 发生混乱)并使用 GEL 文件尝试。 如果仍然失败、您能否在连接到器件内核0时向我发送完整的 CCS 控制台日志?   

    此致、Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有更新吗?

    -Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric  

       感谢您的重播。

       我卸载了 ccs9.3有许多原因、而是 使用版本10.1。虽然10.1有一些其他问题、但它可以与 GEL 配合使用 、并且我可以使 TMDSEVM6678L 板工作、LED 闪烁、这确实让我兴奋、让我学习 DSP 更有趣。

       CCS10.1无法扩展 SYS/BIOS 项目,就像我在另一个问题中发布问题一样:e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/t/941201,you 告诉我如何使它正常工作,它如何工作。再次感谢 Eric。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric  

      谢谢。TMDSEVM6678L 可以与 ccs10.1配合使用。