This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/ENERGIA:有关 Energia 安装位置的错误消息

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/950784/ccs-energia-error-message-about-energia-install-location

器件型号:Energia

工具/软件:Code Composer Studio

我已下载 Energia 应用程序、并在该应用程序中创建了一个 sketch。 我需要在 CCS 中打开 sketch 以执行 Energia 应用无法执行的其他一些分析。 当我导入草图时、我会收到以下错误消息:

"指定的目录与 Energia 安装不同。 请选择包含"Energia"可执行文件的目录。"

对于 Mac 上的 CCS v10、是否有解决此问题的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paige、

    我以前在 Energia 21中看到过类似的东西。  我最近没有尝试过此操作、但我之前遇到的问题是 Energia 中的一个错误、其中以下文件未更新:

    /Energia.app/Contents/Java/lib/version.txt

    在此文件中、您是否看到字符串 ${version}

    如果是、则是同一个问题。  Energia 应将其替换为其版本、如下所示: 1.8.7E21

    我不确定您使用的是哪个版本、但您可以检查该文件并查看此解决方案是否适合您。

    此致、
    John