Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1224
主题中讨论的其他器件:TMS570LS1224、 HALCOGEN
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我已使用 TMS570LS1224微控制器制作了自己的电路板、并使用 XDS100-v2仿真器对代码进行编程。
当我在 CCS 中单击"Run"和"Debug"按钮时、我会看到以下错误:
我进行了这些更改:在 CCS 的调试模式下运行代码时、转到 Tools->On-Chip Flash 并选中 了"Entire Flash"复选框。 然后我单击 最底部的"Erase Flash"按钮。 我还选中 了 Tools->ARM Advanced Features,但启用 了该复选框。
但是、当我重新编程电路板时、没有发生如下变化:
如果以下情况有所帮助、则会进行反汇编:
有人可以提供帮助吗?