This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS3137:编译电路板时出错

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/950434/ccs-tms570ls3137-error-while-compiling-my-board

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件:TMS570LS1224HALCOGEN

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我已使用 TMS570LS1224微控制器制作了自己的电路板、并使用 XDS100-v2仿真器对代码进行编程。

当我在 CCS 中单击"Run"和"Debug"按钮时、我会看到以下错误:

我进行了这些更改:在 CCS 的调试模式下运行代码时、转到 Tools->On-Chip Flash 并选中 了"Entire Flash"复选框。 然后我单击 最底部的"Erase Flash"按钮。 我还选中 了 Tools->ARM Advanced Features,但启用 了该复选框。

但是、当我重新编程电路板时、没有发生如下变化:

如果以下情况有所帮助、则会进行反汇编:

有人可以提供帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有看到任何错误消息、仅看到有关 GEL 中的存储器映射设置的调试消息。 有关更多详细信息、我将提请器件专家注意此主题

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    我的代码只是海道根的 sci 示例、它必须显示一些像"Hercules "这样的词语、但无论是在终端还是变量中、我都不会得到任何结果。

    我认为这是因为这句话。 那么、在读取数据时、我在哪里出错了?

    代码如下所示:

    e2e.ti.com/.../6428.sci.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否使用我们的 project0示例代码检查微控制器是否按预期工作? BW、终端的波特率设置是否与代码中使用的波特率设置相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我检查了终端的详细信息、与我的代码设计相同、但有一个问题:

    我刚刚将 XDS100仿真器连接到了笔记本电脑、而不是 sci 引脚、但示例显示:

    "使用 MS Windows 将微型计算机的 SCI 端口连接到个人计算机的 COM 端口。"

    这是否意味着我必须连接该引脚或它已经通过仿真器进行连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    独立的 xds100v2仿真器不支持 UART。 TI HDK 上的板载 xds100v2支持 TI Hercules Launchpad 上的 xds110支持 JTAG 信号和 SCI 信号。 您需要通过 RS232驱动器将 SCI 连接到 PC 串行端口。