This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EVMK2G:CCS/EVMK2HX:使用 XDS200端口连接时出现问题

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: AM1802, 66AK2H14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/950100/ccs-evmk2g-ccs-evmk2hx-problem-connecting-using-xds200-port

器件型号:EVMK2G
主题中讨论的其他器件:AM180266AK2H14

工具/软件:Code Composer Studio

我们有一个 K2HX 评估模块。 它是在几天前购买并交付给我们的实验室的。 它的"开箱即用"演示矩阵应用启动器 v2p1无法启动、因为它的以太网 ENET0不工作。 我们希望使用 XDS200仿真器端口创建并运行一个简单的演示应用、以检查其功能。 因此、我执行了中的步骤:

EVMK2HX 硬件设置通过 MIPI 连接、使用 CCS 通过 XDS2XX USB 板载调试探针连接到 EVM2H。

software-dl.ti.com/.../EVMK2H_Hardware_Setup.html

在该页面上:

要通过仿真器进行调试、请使用如下所示的"无引导/睡眠"设置

板载 XDS200仿真器(XDS2XX MIPI)其当前固件:


C:\ti\ccs1011\ccs\ccs_base\ccommon\uscif\xds2xx>xds2xx_conf 获取 xds2xxu 0
boardRev=2.
ipaddress=0.0.0.0
ipconfig = DHCP
ipGateway=255.255.255.255
ipNetmask=255.255.255.255
productClass=XDS2XX
ProductName = XDS200
SERIALNUM=S200-000E9903981B
swRev=1.0.0.9
hostCPU=AM1802
emuCtrlType=位感叹号
extMemType=SDRAM
portUSB=true
portENET=false
portWIFI=false
portRS232=false
EnableUSBSerial=false
CurrentMeasure=false

我正在运行 CCS v10.1.1.00004并为66AK2H14设置目标配置、然后尝试"测试连接"、在这里我收到以下错误消息:

[开始:德州仪器 XDS2xx USB 板载调试探针_0]

执行以下命令:

%CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -S 完整性

[结果]


---- [打印电路板配置路径名]---------------

C:\Users\Hakan\AppData\Local\TEXASI~1\CCS\
   ccs1011\0\0\BrdDat\testBoard.dat

---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------

此实用程序已选择了560/2xx 类产品。
此实用程序将加载程序'xds2xxu.out'。
库构建日期为"2020年 7月"。
库构建时间为'20:23:44'。
库软件包版本为'9.2.0.00002'。
库组件版本为'35.0.0'。
控制器不使用可编程 FPGA。

硬打开控制器时出错。

---- [发生了错误,该实用程序已中止]-----

此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

值为'-180'(0xffff4c)。
标题为"SC_ERR_CTL_NO_TRG_POWER"。

说明如下:
控制器检测到目标功率损耗。
用户必须为目标打开或连接电源。

[结束:德州仪器 XDS2xx USB 板载调试探针_0]

当我查看运行 Windows 的 PC 的设备管理器时、我看到设备通过 USB 端口连接正确。

我缺少什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hakan、

    您的 XDS200连接似乎正常。 问题似乎是与目标 EVM 本身进行通信:

    [引用 user="Hakan Pekmezci">值为'-180'(0xffff4c)。
    标题为"SC_ERR_CTL_NO_TRG_POWER"。

    说明如下:
    控制器检测到目标功率损耗。
    用户必须为目标打开或连接电源。[/quot]

    请参阅:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_debugging_jtag_connectivity_issues.html#power-loss

    检查电路板是否已正确通电

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    该电路板由包装盒中的12V、7A 电源适配器供电。 我们假设制造商正确支持电源。 我还尝试插入第二根 USB 迷你电缆(如果由于调试原因需要所有 USB 端口从外部供电)、这连接到基本 EVM 板、但没有成功。

    EVMK2HX 评估模块附带由制造商(TI/Advantech/eInfochips)预先组装的夹层 XDS2XX 板载 USB。 我遵循了快速入门指南"开箱即用"和 TI 在线指南、了解了该产品。 正如您所说的、XDS200正常、但 TVRef 引脚错误、那里不存在电压。 那么、作为最终用户、我们将如何继续运行开箱即用演示?

    什么是使其运行的解决方案? 我们是否应联系您的经销商 Mouser UK 以获取模块的更换? 因为它最近购买用于开发我们的项目、并查看 C66AK2H14在后续项目中的可行性。 现在、它会导致延迟、从而影响我们的项目截止日期。

    非常感谢、

    哈坎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hakan -我不太熟悉该特定的 EVM。 我将提请器件专家注意此主题。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 K2H EVM:

    • 12V、7A 适配器就足够了
    • 电路板上的 USB 用于 UART、夹层卡上的 USB 用于 XDS200 JTAG
    • 有关  如何设置 EVM 硬件的 TI 链接是正确的
    • 您可以尝试用较短的 JTAG USB 电缆替换、拔下/插头、然后在与 EVM 的接触松动时拧紧夹层卡
    • BMC 1.0.2.6是最新版本、EVM 版本4.0也是最新版本
    • EVM 应随附最新的 UCD
    • 请尝试查看您是否可以按照相同的硬件设置链接更新 BMC 和 UCD、我们知道某些 EVM 存在 JTAG 故障、但在更新 BMC 和 UCD 后已解决

    如果仍然无法正常工作、请联系供应商进行更换。 我有一个较旧的 K2H EVM 并测试了 JTAG 连接、没有问题。

    [开始:德州仪器 XDS2xx USB 调试探针_0]

    执行以下命令:

    %CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -S 完整性

    [结果]


    ---- [打印电路板配置路径名]---------------

    C:\Users\a0xxxxx\AppData\Local\TEXASI~1\
    CCS\ccs930\0\0\BrdDat\testBoard.dat

    ---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------

    此实用程序已选择了560/2xx 类产品。
    此实用程序将加载程序'xds2xxu.out'。
    库构建日期为2019年11月25日。
    库构建时间为'14:43:38'。
    库软件包版本为'8.4.0.00006'。
    库组件版本为'35.0.0'。
    控制器不使用可编程 FPGA。
    控制器的版本号为"13"(0x0000000d)。
    控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
    此实用程序将尝试重置控制器。
    此实用程序已成功重置控制器。

    ---- [打印重置命令硬件日志文件]-----------------

    此仿真器不会创建复位日志文件。

    ---- [对 JTAG IR 执行完整性扫描测试]-----

    此测试将使用64个32位字的块。
    该测试将仅应用一次。

    使用0xFFFFFFFF 进行测试。
    扫描测试:1、跳过:0、失败:0
    使用0x00000000执行测试。
    扫描测试:2、跳过:0、失败:0
    使用0xFE03E0E2执行测试。
    扫描测试:3、跳过:0、失败:0
    使用0x01FC1F1D 进行测试。
    扫描测试:4、跳过:0、失败:0
    使用0x5533CCAA 进行测试。
    扫描测试:5、跳过:0、失败:0
    使用0xAACC3355进行测试。
    扫描测试:6、跳过:0、失败:0
    所有值均已正确扫描。

    JTAG IR 完整性扫描测试成功。

    ---- [在 JTAG DR 上执行完整性扫描测试]-----

    此测试将使用64个32位字的块。
    该测试将仅应用一次。

    使用0xFFFFFFFF 进行测试。
    扫描测试:1、跳过:0、失败:0
    使用0x00000000执行测试。
    扫描测试:2、跳过:0、失败:0
    使用0xFE03E0E2执行测试。
    扫描测试:3、跳过:0、失败:0
    使用0x01FC1F1D 进行测试。
    扫描测试:4、跳过:0、失败:0
    使用0x5533CCAA 进行测试。
    扫描测试:5、跳过:0、失败:0
    使用0xAACC3355进行测试。
    扫描测试:6、跳过:0、失败:0
    所有值均已正确扫描。

    JTAG DR 完整性扫描测试成功。

    [结束:德州仪器 XDS2xx USB 调试探针_0]

    此致、Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您确认我们遵循了所有步骤、并且是最新的。 它不是开箱即用的。

    我们联系了供应商、要求提供562870服务。 他们告诉我们该器件已停产。 他们等待 TI 确认更换/退款。

    此致、

    哈坎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉知道 K2H EVM 有缺陷。 请联系供应商进行 更换/退款流程。

    此致、Eric