工具/软件:Code Composer Studio
我正在使用来自 Spectrum Digital 的 Spectrum Digital XDS220 ISO 调试探针、如 CCS8所建议、我通过 USB 更新了调试探针上的固件。
我遵循了在 processors.wiki.ti.com/.../XDS200网站上找到的程序
升级过程中没有出现错误,但升级后,当我使用命令 xds2xx_conf get xds2xxu 0检查固件版本时,我收到此错误消息:
错误:无法打开端口连接:xds2xxu:0x0
错误:测试失败
命令 xds2xx_portchk 应答为:
已连接0个 XDS2xx 调试探针
如果没有连接探头、而是连接了探头、这种情况似乎就会发生。
此外、更新命令不再起作用、因此我一直处于停滞状态。
是否可以重新刷写固件并让探针再次工作? 我有另一个 XDS220 ISO 探针、是否可以使用该探针以类似网页中所述的方式重新刷写固件?