This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:UCC256402

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/944717/compiler-ucc256402

主题中讨论的其他器件:UCD3138

工具/软件:TI C/C++编译器

TI 团队、

我正在为我的电源设计获取全桥 LLC 控制器。 我的设计规格是输入:390Vdc、7A 输出:65Vdc、40A。

请为我的设计推荐合适的控制器、以便对设计有所帮助。

谢谢  

Raja a.r

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有一个在谐振完全应用中使用 UCD3138的参考设计。  您可以在以下链接中找到该工具。

    www.ti.com/.../TIDA-00381 全桥&tisearch=Search-EN-万物

    目前、我们没有用于 LLC 全桥的模拟解决方案。  使用 UCD3138进行数字处理。

    如果您决定转移 UCD3138设计并有疑问、请在标题中重新发布 UCD3138。  您需要这样做、以便合适的应用工程师能够支持并回答您的问题。

    此致、