This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS1224:将 XDS100 v2连接到电路板

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/945261/ccs-tms570ls1224-connecting-the-xds100-v2-to-the-board

器件型号:TMS570LS1224

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我使用的是 TMS570LS1224处理器、要对处理器进行编程、我使用的是 XDS100-v2。 在 CCS 中、当我转到"Properties"->"General"->"Project"选项卡->"Connection"并选择 XDS100 v2、然后单击"verife"时、将显示此消息

在该处理器的数据表中、我发现电缆长度应小于6厘米、如下所示:

有人能不能告诉我它有什么问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关错误的更多详细信息和解决方法的建议、请参阅以下链接:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_debugging_jtag_connectivity_issues.html#cable-break

    请注意、电缆断开"far"(电路板本身附近存在连接问题)。 另请注意有关 XDS100版本的信息。

    我以前从未见过该调试探针。 你从哪里获得了它? 供应商是谁? 您是否正在使用定制板?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    感谢您的回答、我在中国制造的编程器。 制造商的名称是 FYDK。 它具有一根长 IDC 电缆。 我不是通过跳线连接引脚、因为我在数据表中看到长电缆在传输数据期间可能会产生噪声。  这似乎是一个定制板。

    对于引脚分配、我使用了此参考页21

    e2e.ti.com/.../arm_5F00_app_5F00_jtag.pdf

    根据上面的数据表、我已连接引脚、如下所示:

    我不确定我使用的顺序是否正确、或者我必须将左侧连接更改为右侧、因为数据表未声明查找器件的方式。

    请帮帮我。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Nika Tehrana">感谢您的回答、我的编程人员是在中国制造的、并且有一根很长的 IDC 电缆。 我不是通过跳线连接引脚、因为我在数据表中看到长电缆在传输数据期间可能会产生噪声。  [/报价]

    您是否使用过原始电缆?

    我不熟悉供应商或探头。 我建议直接联系供应商、看看他们是否可以提供任何支持。

    [引用用户="Nika Tehran"]

    对于引脚分配、我使用了此参考页21

    arm_app_jtag.pdf

    [/报价]

    请注意、上述文档专门针对 TRACE32而不是 CCS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ki 的帮助。