This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:无法访问 CCS 中的 Resource Explorer

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/941506/ccs-cannot-access-resource-explorer-in-ccs

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我已经尝试了很多天和很多次、 但无法访问 CCS 的 Resource Explorer。

我需要在 CCS 的 Resource Explorer 中安装一些必要的工具、例如 C6000代码生成工具、TI 毫米波 SDK 等

您能否帮助检查相应的服务器是否正常工作? 网络是否正常工作?

或者是否有任何其他可用于访问 CCS Resource Explorer 的代理?

谢谢、
Ardeal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ardeal、

    服务器正在运行。 您看到了什么错误。 这也适用于您吗?

    谢谢、

    Imtaz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Imtaz、

    我只能在 CCS 中访问 Resource Explorer 一次。 之后、我无法这么做。

    单击"View"菜单上的"Resource Explorer"后、我必须等待一段时间。 我收到了以下消息:

    然后、我单击了上图中的链接。 我尝试了上图链接中的所有步骤、但我不幸运成功。

    谢谢、此致、

    Ardeal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    屏幕截图的链接已断开。 请参阅以下常见问题解答并重试。

    https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/t/821597

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我复制并粘贴了显示的消息:

    Resource Explorer 遇到问题。 请关闭并重新打开 Resource Explorer。  

    如果您仍然遇到问题、请参阅 http://processors.wiki.ti.com/index.php/Troubleshooting_CCSv7 #Resource_Explorer

    谢谢、此致、

    Ardeal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否尝试过故障排除指南中的步骤?

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_troubleshooting.html#resource-explorer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    我已经多次尝试了故障排除指南中的所有这些步骤。 这些步骤无效。


    谢谢、

    Ardeal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是哪个版本的 CCS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCS 版本为:9.1.0

    我还尝试了9.2.0。

    他们都遇到了相同的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    自这些版本以来、Resource Explorer 有了一些改进。 您可以尝试更新到 CCS 10.x 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是、我可能会更新到10.x、但恐怕 SDK 不兼容、并且其他相关的 lib/软件不兼容。

    所有其他软件是否与10.x 兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常可以更新 CCS、因为您仍然可以使用旧版本的 SDK、编译器、TI-RTOS 等 正是这些组件对于版本控制至关重要。

    您还可以使用 CCS 10.x 来使用 Resource Explorer 并下载内容、同时还可以并行使用9.x (只需确保它们安装在不同的位置)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好的解释!

    我将尝试您的方法。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希望10.x Resource Explorer 能为您提供帮助。 如果有(或没有)、请将其发布在我们的网站上

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Ki!

    我会在有机会时尝试、并随时向您发布。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    我现在安装了 CCS10.1.1.00004_win64。 在哪个版本中、Resource Explorer 可以正常工作。

    我无法理解:

    Resource Explorer 将访问相同的服务器。 因此、对于任何版本的 CCS、仅当服务器 IP 地址未更改时、它才起作用。

    为什么9.x 不起作用、而10.x 起作用?

    谢谢、此致、

    Ardeal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Zhihiang Lia]]I 刚刚安装了 CCS10.1.1.00004_win64。 在哪个版本中、Resource Explorer 可以正常工作。

    很高兴听到 CCS 10.1.1的工作原理。

    [引用用户="Zhih强 Lia"]

    Resource Explorer 将访问相同的服务器。 因此、对于任何版本的 CCS、仅当服务器 IP 地址未更改时、它才起作用。

    为什么9.x 不起作用、而10.x 起作用?

    [/报价]

    我没有所有的工程细节、但我知道资源管理器如何访问服务器已有改进、从而使其更加稳定。

    谢谢

    Ki