This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F28379D:意外的代码、常量和数据大小

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/950213/compiler-tms320f28379d-unexpected-code-const-and-data-sizes

器件型号:TMS320F28379D

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我在命令文件中为一个字段注释了一个段说明符、该字段总共消耗16个字并且不使用任何数据、并且收到了预期的警告。 但是、尺寸都比预期的要大得多。 这些尺寸是否适用于放置该尺寸的截面?

警告#10247-D:创建输出段" "

文件: .out

  而不具有段规范

代码大小(字节):6957

const 大小(字节):287

数据大小(字节):3360

 谢谢、

 ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请构建您的项目两次。  来这里一次吧……

    [引用 user="Ed Sanders"]我在命令文件中注释了一个段说明符

    一次没有它。  从每个构建中收集链接器映射文件。  为它们提供描述性名称、例如 SECTION _ADARD_OUT.MAP 和 SECTION _INincluded.MAP。  将其放入 zip 文件中、然后将该 zip 文件附加到您的下一篇文章中。  在这两个映射文件之间的比较中、请描述您不希望出现的内容、以及您希望缺少的内容。

    谢谢、此致、

    乔治