This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC3235SF:CCS 不会创建二进制文件

Guru**** 2955430 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/949886/ccs-launchxl-cc3235sf-ccs-does-not-create-binary-file

器件型号:LAUNCHXL-CC3235SF
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、 CC3235SF

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我使用的是 CC323FSF 器件以及 Code Composer 版本9.0.3。 我已经完成了程序的调试、我想获取.bin 文件、以便使用 Uniflash 进行刷写。
遗憾的是、我转到了项目的"Debug"文件夹、但未找到.bin 文件。 在另一个答复中,我认为可以通过插入以下内容来解决这一问题:

"${CCE_INSTALL_ROOT}/utils/tiobj2bin/tiobj2bin ""${BuildArtiftFileName}""${BuildArtiftFileBaseName}.bin""${CG_TOOL_ROOT}/bin/armofd ""${CG_TOOL_ROOT}/bin/armhex ""${CCE_INSTALL_ROOT}/utils/tiobj2bin/mkhex4bin

但是,即使包括上述内容,也不能解决我的问题。
您对如何解决该问题有什么建议吗?

提前感谢!

此致、

Artemis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Artemis、

    您能否在构建控制台中发布构建输出? 您可以复制粘贴到 txt 文件、然后将文本文件上传到此线程中(&P)。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。 请找到所附的构建控制台、如果可以、请告诉我:

    ****为项目 WiFiUdpUartI2C 构建配置调试****

    "C:\\ti\\ccs930\\ccs\\utils\bin\\gmake"-k -j 8 all -O

    编译文件:"../main_tirtos.c"
    调用:ARM 编译器
    "c:/ti/ccs930/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.12.6.LTS/bin/armcl -mv7M4 --code_state=16 --float_support=vfplib -me --include_path="C:/Users/azografou/workspace_v9/WiFiUdpUartI2C /ti/simplelink_cc32xx_sdk_4_20_00_07/source /Users/azografou/workspace_v9/WiFiUdpUartI2C/Debug/syscfg --include_path="C:/Users/azografou/workspace_v9/WiFiUdpUartI2C/Debug --include_path="C:/ti/simplelink_cc32xx_sdk_4_20_00_07/source/ti/net/bsd /ti/ccs930/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.12.6.LTS/include --include_path="c:subsection_subsections="c:transc_subsprisd=/ti/simplelink_cc32xx_sdk_4_20_00_07/source/ti/posix/ccs /Users/azografou/workspace_v9/tirtos_builds_CC3235SF_LAUNCHXL_release_ccs/Debug/configPkg/compiler.opt --intran_display_subsection_subsection_subs="-cortos"--tidaturbe-come_ine_ine_display_subsprisd_sense_decuration="-cortos"--inature-come.come.come.com_tran_cornature-ine_ine_ine_ine_ine_come_ine_ine-come_tran.tran.tran.tran.come-come-come-corpremote_ine_ine_ine_come-come-come-come_ine_ine_ine_ine_ine_com
    完成构建:"../main_tirtos.c"

    构建目标:"WiFiUdpUartI2C.out"
    调用:ARM 链接器
    "c:/ti/ccs930/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.12.6.LTS/bin/armcl /ti/simplelink_cc32xx_sdk_4_20_00_07/source/ti/net/lib /ti/simplelink_cc32xx_sdk_4_20_00_07/source /ti/simplelink_cc32xx_sdk_4_20_00_07/source/ti/drivers/net/wifi /ti/ccs930/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.12.6.LTS/lib /syscfg/ti_drivers_config.obj /syscfg/ti_drivers_net_wifi_config.obj -mv7M4 --code_state=16 --float_support=vfplib -me -g --diag_warning=225 --diag_warning=255 --diag_wrap=off --display_error_number --gen_func_subsections=on -z -m"WiFiUduppip_overview"-ex-intrat_iptex-ina.i2c.intrads.com -/ti/simplelink_cc32xx_sdk_4_20_00_07/source/ti/drivers/net/wifi/slnetif -intrat_i_iptex-ina.i_iptex-ina.i_iptex-ina.i_ina.i_iptex-intrat_ina.i_ina.i_iptexport.ina.i_ina.i_intrat_intrat_ina.i_ina.i_ina.i_ina.i_export."/ti/simplelink_cc32xx_sdk_4_20_00_07/kernel/tirtos/packages /syscfg/ti_net_config.obj /Users/azografou/workspace_v9/tirtos_builds_CC3235SF_LAUNCHXL_release_ccs/Debug/configPkg/linker.cmd

    完成的构建目标:"WiFiUdpUartI2C.out"

    "C:/ti/ccs930/ccs/utils/tiobj2bin/tiobj2bin "WiFiUdpUartI2C.out""WiFiUdpUartI2C.bin""C:/ti/ccs930/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.12.6.LTS/bin/armofd "C:/ti/ccs930/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.12.6.LTS/bin/armhex "C:/ti/ccs930/ccs/utils/tiobj2bin/mkhex4bin

    ****构建完成****

    期待您的回复。

    此致、

    Artemis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很奇怪。 您的输出看起来不错、编译后处理步骤中未报告错误。 您应该会看到如下所示的 bin 文件:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在本例中、我只看到:

    我还在调试文件中看到了我复制它的项目中的调试文件。

    你有其他建议吗?

    谢谢、

    Artemis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否打开 DOS 命令窗口以:

    C:/Users/azografou/workspace_v9/WiFiUdpUartI2C/Debug

    然后运行以下命令?

    [引用 user="Artemis Zografou"]"C:/ti/ccs930/ccs/utils/tiobj2bin/tiobj2bin "WiFiUdpUartI2C.out""WiFiUdpUartI2C.bin""C:/ti/ccs930/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.12.6.LTS/bin/armofd "C:/ti/ccs930/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.12.6.LTS/bin/armhex "C:/ti/ccs930/ccs/utils/tiobj2bin/mkhex4bin "

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我运行了两次它,它是有效的!我不知道它为什么不是从 CCS 运行的。

    非常感谢!  

    祝你度过美好的一天!

    Artemis