This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC1352R1:执行图不起作用

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/944741/ccs-launchxl-cc1352r1-execution-graph-not-working

器件型号:LAUNCHXL-CC1352R1

工具/软件:Code Composer Studio

抱歉

我在错误的论坛上有问题、所以我在这里重新发帖。


您好、

我的执行图未显示数据。

在 LoggerStopMode 下的 RTOS 对象视图中、也没有数据、这会导致*。cfg 的配置错误、



在.cfg 中、我更改了 http://dev.ti.com/tirex/explore/content/simplelink_academy_cc13x2_26x2sdk_4_20_03_00/modules/rtos/tirtos_basics/tirtos_basics.html#task-2-debugging-tools 中描述的所有内容


有什么想法我的配置有问题?



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonas

    [引用用户="Jonas Schmauer "]我在错误的论坛中有一个问题,所以我在这里重新发布。

    我认为您是指此主题:

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz/f/156/t/944667

    这是正确的论坛。 这是一个与 TI-RTOS 相关的问题、由器件专家处理。 请按照对您的其他主题的回答进行操作。 我将关闭这个。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    到目前为止,没有人回答我的问题。 这就是我在这里重新发布它的原因。 我需要获得答案才能检查我的低功耗性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonas、

    我看到您在今天早些时候发布了另一个主题。 在北美地区还很早、因此我相信许多专家还没有机会看到这个话题。  

    Ki