This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F28377S:C2000-CGT-18:编译器18.12.7.LTS 由于性能顾问的原因仍然崩溃

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/950168/compiler-tms320f28377s-c2000-cgt-18-compiler-18-12-7-lts-still-crashes-due-to-performance-advisor

器件型号:TMS320F28377S

工具/软件:TI C/C++编译器

此问题似乎标记为"已修复":

但是、我仍然看到使用编译器18.12.7.LTS 的分段故障。 同样的代码也可以使用18.12.5.LTS 或18.12.7.LTS 和"-advice:performance=none"进行编译。

我只是想确保它在发布时固定在18.12.8.LTS 中-正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价 USER="PathevelM"]我只是想确保它在发布时固定在18.12.8.LTS 中-正确吗?

    没错。

    谢谢、此致、

    乔治