This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS3134:启用 ARM 十六进制实用程序时*。out 文件差异

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/949522/ccs-tms570ls3134-out-file-differences-when-arm-hex-utility-is-enabled

器件型号:TMS570LS3134

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我的客户发现*。out 文件内容在启用 ARM 十六进制实用程序时有所不同。
客户在二进制编辑器中比较具有/不具有十六进制实用程序的*。out 文件。

源代码的其他部分、编译器选项、链接器选项是相同的。

这些*。out 文件的工作方式完全相同?

谢谢、此致、
田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户到底是怎么知道的...

    [引用用户="Koichiro Tashiro"]*。out 文件内容不同

    (笑声) 发生了什么?  检查什么?  使用什么工具?

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    我将离线发送它们的比较结果。

    谢谢、此致、
    田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我收到了比较结果。  谢谢你。

    我不是完全确定的、但我非常确信这种差异与是否使用十六进制实用程序无关。  差异似乎是临时文件的名称。  此文件名在目标文件中进行编码。  无论是否使用了十六进制实用程序、每个编译都会有所不同。

    避免此临时文件名的一种方法是使用编译器选项--keep_asm 进行编译。  有关详细信息、请参阅 此论坛帖子。

    另一个要考虑的解决方案... 更改比较、而不是更改编译。  使用 代码生成工具 XML 处理实用程序中的 objdiff 实用程序。  默认情况下、它会忽略元数据、例如此临时文件的名称。

    谢谢、此致、

    乔治