This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:在 CCS 中安装 ClearCase 插件

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/944708/ccs-installing-clearcase-plugin-in-ccs

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、团队、

我尝试在 CCS 中安装 ClearCase 插件以创建集成开发环境。 我能够在 CCS 中安装该插件、但当我打开 ClearTeam 透视图时、该视图为空。 没有选择 View (查看)或 Other (其他)的选项。 但是、ClearCase 选项在顶部工具栏菜单中工作。

请参阅附件。  

您能告诉我什么可能是问题吗?

CCS 版本:  9.2.0.00013  

CC 插件   :  9.0.4

谢谢、

Ashish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我从未使用过此插件、因为 ClearCase 插件不是由 CCS 团队开发的。 建议联系插件的开发人员以获取支持。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    为此、我应该联系 eclipse 团队或 IBM 团队吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设您正在使用某些第三方插件。 联系插件开发人员。 检查您从中获取插件的网站。

    谢谢

    Ki