This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR6843ISK:调试模式下的测试连接错误、SC_ERR_PATH_BROken

Guru**** 2953620 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR6843ISK, MMWAVEICBOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/950108/ccs-awr6843isk-test-connection-error-at-debug-mode-sc_err_path_broken

器件型号:AWR6843ISK
主题中讨论的其他器件: MMWAVEICBOOST

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我想在调试模式下处理具有 AWR6843ISK 的 CCS 项目。

编译工程后、仿真器无法连接到 EVK。

下面   列出了测试环境、EVK 设置图、测试连接日志图以及 BH XDS560v2配置实用程序和日志图。

请提供帮助。


EVK:AWR6843ISK + MMWAVEICBOOST
CCS 版本:10.1.1.00004
SDK 版本:MMWAVE_SDK_03_04_00_03
仿真器:BH XDS560v2-USB 系统跟踪仿真器
CCS 项目名称:68xx_mmWave_sdk_化(mmwave_automotive_toolbox_3_1_0\mmwave_sdk_ccs_projects\mmwave_sdk_3_4)

< Test Connection Log (测试连接日志)>

[开始:Blackhawk XDS560v2-USB 系统跟踪仿真器_0]

执行以下命令:

%CCS_base%/common/uscif/dbgjtag.exe -f %boarddatafil文件%-RV -o -F inform、logfile=yes -S pathlength -S integrity

[结果]

---- [打印电路板配置路径名]---------------

C:\Users\Soi\AppData\Local\TEXASI~1\CCS\

   ccs1011\0\0\BrdDat\testBoard.dat

---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------

此实用程序已选择了560/2xx 类产品。
此实用程序将加载程序'bh560v2u.out'。
加载的 FPGA 映像:C:\ti\ccs1011\ccs\ccs_base\con\uscif\DTC_top.jBC
库构建日期为"2020年 7月"。
库构建时间为'19:55:51'。
库软件包版本为'9.2.0.00002'。
库组件版本为'35.0.0'。
控制器不使用可编程 FPGA。
控制器的版本号为'6'(0x00000006)。
控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
CABLE + POD 的版本号为"8"(0x00000008)。
CABLE + POD 的功能编号为'7423'(0x00001cff)。
此实用程序将尝试重置控制器。
此实用程序已成功重置控制器。

---- [打印重置命令硬件日志文件]-----------------

扫描路径将通过切换 JTAG TRST 信号进行复位。
控制器是 Nano-TBC VHDL。
链路是560类第二代560电缆。
该软件配置为具有 Nano-TBC VHDL 功能。
控制器将通过其寄存器进行软件复位。
控制器在其 EMU[0]输入引脚上有一个逻辑1。
控制器在其 EMU[1]输入引脚上有一个逻辑1。
控制器将在输出引脚上使用下降沿计时。
控制器无法控制输入引脚上的时序。
扫描路径链路延迟已精确设置为"2"(0x0002)。
实用程序逻辑之前未检测到功率损耗。
实用程序逻辑当前未检测到功率损耗。
加载的 FPGA 映像:C:\ti\ccs1011\ccs\ccs_base\con\uscif\DTC_top.jBC
硬打开控制器时出错。

---- [发生了错误,该实用程序已中止]-----

此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。
值为'-233'(0xffff17)。
标题为"SC_ERR_PATH_Broken (SC_ERR_PATH_COMPLETE")。
说明如下:
JTAG IR 和 DR 扫描路径不能循环位、它们可能会损坏。
尝试扫描 JTAG 扫描路径失败。
目标的 JTAG 扫描路径似乎已断开
卡在一个或卡在零的故障。

[结束:Blackhawk XDS560v2-USB 系统跟踪仿真器_0]

< Output log of Configuration Utility >(配置实用程序的输出日志>)

CMD:DTC_conf -版本
版本9.2.0.00002 、2020年5月7日21:04:33

LAN:未选择进行搜索。

CMD:DTC_conf 获取 bh560v2u 0

CMD:DTC_conf 获取 bh560v2u 1.
USB:找到1个设备。

共:找到1个器件。


CMD:DTC_conf 获取 bh560v2u 0
addrConf=:55756
addrIo=:55755
boardRev=2.
dtcName=none
epkRev=5.0.573.0
fpgaRev=1.57
productClass=XDS560V2
ProductName = Blackhawk USB560v2 System Trace Emulator
safemode=false
SERIALNUM=00:00:00:04:55:49
swBuildTime=2012年4月19日14:09:25
swRev=5.0.573.0
时间=无
vendorName=Blackhawk
standbyEnable=false
StandbyMinutes=20


CMD:dbgjtag -X 仿真器、driver=bh560v2u、ioport=0 -S integrity -Y reset -S pathlength -G range、lotere=9.350000、maxime=11.250000
加载的 FPGA 映像:C:\ti\ccs1011\ccs\ccs_base\con\uscif\DTC_top.jBC

硬打开控制器时出错。

---- [发生了错误,该实用程序已中止]-----

此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

值为'-233'(0xffff17)。
标题为"SC_ERR_PATH_Broken (SC_ERR_PATH_COMPLETE")。

说明如下:
JTAG IR 和 DR 扫描路径不能循环位、它们可能会损坏。
尝试扫描 JTAG 扫描路径失败。
目标的 JTAG 扫描路径似乎已断开
卡在一个或卡在零的故障。

RES:dbgjtag -X 仿真器、driver=bh560v2u、ioport=0 -S integrity -Y reset -S pathlength -G range、lotere=9.350000、otrate=11.250000
RES:失败