This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCD3138:此项目是使用当前未安装的编译器版本创建的- 5.2.7 [ARM]:

Guru**** 2986400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/944246/ccs-ucd3138-this-project-was-created-using-a-version-of-compiler-that-is-not-currently-installed---5-2-7-arm

器件型号:UCD3138

工具/软件:Code Composer Studio

CCS  版本:10.1.0.00010 ,  我 导入 构成 TI gov net 的实验项目, 并生成 该项目,它显示一个错误 “此项目是使用当前未安装的编译器版本创建的-5.2.4 [ARM]   ,编译 器是 TI v5.2.4。  如何处理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    转至:"帮助->安装代码生成编译器工具"

    然后在出现的对话框中、确保禁用"仅显示最新版本的可用软件"选项。 然后选择所需的编译器版本并按'Next'安装它:

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经用你的方式解决了这个问题,非常感谢 Lot Ki ,祝你度过了愉快的假期!