This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:基于 Linux 64位的 Blackhawk C2000

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/947041/ccs-blackhawk-c2000-on-linux-64bit

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试在 Linux 虚拟机上调试一个项目、使用 CCS 7.4并使用 Blackhawk USB2000连接目标。

实际上、我无法正确连接到目标:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    屏幕截图的链接已断开。 您可以重新发布吗?

    如果您仍有问题、请参阅以下常见问题解答:

    https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/t/821597?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=faq%3Atrue

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您尝试将 CCS 调试器连接到目标时、您会看到什么类型的错误消息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    您看到的该错误是 主机连接错误类型。 调试器基本上无法与调试探针通信。

    请参阅以下针对 XDS200的故障排除步骤:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds200.html#what-are-the-known-issues-

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在使用 Blackhawk USB2000、是否有针对此探针的程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起、OPPS。 我想的是200,而不是2000。 USB2000是基于 XDS510的调试探针。 我们没有专门的页面、因为它是一个过时的调试探针。 我的办公室中可能有一个可以尝试使用 Linux VM 的服务器。 我需要安排一段时间来访问我的办公室。  

    您使用的是什么 Linux VM? 什么是 Linux 发行版和 VM 客户端?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用 Oracle VM VirtualBox 6.0、运行 Ubuntu 18.1 64位

    感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 VirtualBox 6.0.20创建了 Ubuntu 18.04.1 VM。

    然后、我在 VM 上安装了 CCS 7.4.0。  

    我能够使用 Blackhawk USB510L 调试探针(与 USB2000非常相似)连接到我的 C2000目标。 我没有问题。 我还尝试使用"Blackhawk USB2000控制器"连接、它也适用于我的 USB510L。

    我不确定您的最终会出现什么问题 我假设您已解决中列出的所有依赖项:

    https://processors.wiki.ti.com/index.php/Linux_Host_Support_CCSv7#Ubuntu_18.04_LTS

    并运行上述链接中提到的驱动程序安装脚本?

    是这样、您能否确认调试探针在非 VM 环境(Windows 本机主机)中工作?

    谢谢

    Ki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    也使用此配置进行了测试、我已经访问了链接、但问题仍然相同。

    我将继续执行一些测试、并更新结果。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、您过去是否能够在相同的 Linux VM 和 CCS 版本中成功使用 USB2000?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、USB2000在具有相同版本 CCS 的 Windows 下工作。 是否有特定的驱动程序配置可用于检查您的设置是否相同? 是否有任何特定的"lsusb"输出或我可以验证的其他内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的环境设置非常简单-我使用 VirtualBox 6.0.20安装了干净的 Ubuntu 18.04.1 VM。 安装后、我没有运行任何更新。 然后、我安装 了 wiki 中提到的依赖项 、然后安装了 CCS v7.4.0。 然后、我以 sudo 方式运行 install_drivers.sh。 之后一切都正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Enrico、

    我只是想就您的当前状态与您联系。 如果最终没有可重现的测试案例、则很难帮助解决问题。  

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    现在我无法处理、我将关闭 TT。

    谢谢你