This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:自动将表达式保存到文件中?

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/944476/ccs-tms320f28379d-auto-save-expressions-to-a-file

器件型号:TMS320F28379D

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

调试时、是否有方法自动定期保存"Expressions"选项卡?

谢谢、

ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    您可以尝试如下操作:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AFu8jqIZVTYhGoyY9URkiQ__FUz-xrs__LATEST

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我应该给你一些更详细的信息。  提出要求的原因是、为了进行测试、我总是会在夜间、周末和节假日留下一些东西。  在我开始一天的工作后、我会收集数据、其中包含表达式窗口中的信息。

    遗憾的是、有两个因素可能会干扰。  第一个是我们的 IT 部门推动更新我们的计算机。  第二个是操作系统执行其中一个自动更新时。  这些更新经常需要重置计算机。  发生这种情况时、我返回工作岗位、找到一台没有任何运行的计算机。  如果表达式窗口可以定期保存到我的硬盘中。  我不会丢失所有数据。

    谢谢、

    ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为、在您的情况下、将 C I/O 流式传输到文件的选项应该是可以的。 它将定期更新文件。 CCS 已关闭、该文件仍应存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉 Ki。  我应该已经阅读了整个页面。  我修改了示例、以符合我的目的、它非常出色!

    感谢你的帮助。

    ED