Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig
工具/软件:Code Composer Studio
我一直在使用 CCS9处理 SimpleLink WiFi 插件示例。 我能够使用 Resource Explorer 安装的工程构建并了解所需的内容。
然后、我尝试将 WiFi 支持添加到我的现有项目中。 第一个问题是、我的项目依赖项 TIRTOS 很旧、需要升级。 然后、我遇到了使用错误版本的 SysConfig 进行编译的问题。 为了解决此问题、我尝试将独立版本安装到 CCS 下的 SysConfig 文件夹中。 之后、我开始收到无法找到 ti_drivers_config.h 文件的错误。 SysConfig 似乎没有创建此文件。 此时、我放弃了安装 CCS10以获取所有内容的最新信息、然后重新打开了我的项目。 如果我将较旧的 TIRTOS 副本作为依赖项、则现在将构建不带任何 WiFi 的原始工程、但当我切换到较新的工程时、我会遇到有关丢失文件的相同错误、SysConfig 还会报告错误"TypeError: Unknown property: ServiceReportHook" 。 我尝试备份到 CCS9、但由于工作区已升级、它将不再打开我的项目。
如何摆脱这种混乱? 我想运行 TI 提供的所有最新版本。 如何在将来更新项目? 我在 CCS 通知我时应用更新、但仍然发现自己拥有较旧版本的 TIRTOS、SysConfig 和整个 CCS 环境。 我应该卸载我可以找到的所有 TI 工具并重新开始吗? 在尝试添加 WiFi 之前、我有一个来自 CCS9的最后成功构建环境的副本。