This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6414:有关许可和第三方声明的问题

Guru**** 2952960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/948588/ccs-tms320c6414-question-regarding-licensing-and-3rd-party-notices

器件型号:TMS320C6414

工具/软件:Code Composer Studio

对于一些传统项目、我们仍在使用 CCS V3.1和 DSP/BIOS ( CCS 3.1提供的版本)

除了 DSP/BIOS 之外、我们的产品还使用 FAST RTS 库"fastrts_c62xc64版本1.42"

为了能够最终确定我们的许可证和第三方通知文档、我需要 TI 提供以下信息:

  1.   使用 DSP/BIOS 的许可证信息(和第三方通知、如果适用)
  2.   使用 fastRTS 库的许可证信息(和第三方通知、如果适用)

我在 TI 网站上找到了一些有关 CCS 更新版本的信息、但没有找到旧版本的信息。

我可以从何处检索请求的信息?

此致、

Gerald。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerald、

    我需要在 DSP 团队中循环、但我进行了搜索、fastRTS 库看起来是在我们的 TSPA 许可证下的。

    https://processors.wiki.ti.com/index.php/Software_libraries#FastRTS

    https://www.ti.com/tool/SPRC122

    我在 Mac 上、因此我无法安装软件包以提取许可证、但它应该与此软件包相同:

    e2e.ti.com/.../license.txt

    DSP 团队应该能够提供更多详细信息。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerald、

    是的、fastRTS 库属于 TI TSPA 许可证。  您可以在 fastrts_c62xc64x_1_42/C6400/C_fastRTS/TI_license.PDF 上找到许可证的副本、我在该帖子中附加了该副本。

    雷克斯

    e2e.ti.com/.../TI_5F00_license.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息!

    是否有关于 DSP/BIOS (CCS3.1)的任何信息?

    此致、

    Gerald。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerald、

    CCS 3.1的 BIOS 版本似乎是 BIOS 5.31。 该软件包在当前软件许可分类存在之前存在。 该软件包可能使用"点选封装"许可证。 我从安装程序中剪切/粘贴并附在下面。 还提供了最新 BIOS 版本6.31的清单 URL 供您参考。

    software-dl.ti.com/.../sysbios_6_31_00_18_manifest.html

    e2e.ti.com/.../bios_2D00_5.31_2D00_license.txt

    雷克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 BIOS 5.31的许可证信息;

    最后一个主题: 我们是否必须在文档中列出任何第三方许可证信息?

    此致、

    Gerald。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerald、

    看起来 BIOS 是 TI 提供的、没有第三方组件。 我认为您不需要包含任何第三方许可证。

    雷克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您迄今提供的所有信息;

    浏览 FastRTS Library 的 TSPA 许可证信息后、我终于在第三方声明中偶然发现了 parargraph15b。

    据理解,该段说,许可证不包括任何可能的第三方索赔、专利等

    我的问题:在我们的产品中使用库时:这样我们就有可能知道我们不会侵犯任何可能的第三方索赔? 是否应该提供 TI 的第三方通知?

    此致、

    Gerald。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerald、

    我的理解是 FastRTS 和 BIOS 只是 TI 代码、其中没有第三方库或代码。 因此,任何一个软件包中都没有任何第三方许可证信息。 如果您的产品中仅使用了 Fast RTS 和 BIOS,则不需要包含任何第三方许可信息。 如果除 BIOS 和 FastRTS 之外、您的产品中还包含其他第三方库或代码/示例、您需要将它们与许可信息一同列出。

    雷克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Rex、

    这是我一直在寻找的信息;

    此致、

    Gerald。