This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSDOCK28M36:使用 CCS 运行 F28M36卡的处理器 M3时出现问题

Guru**** 2970700 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/947614/ccs-tmdsdock28m36-problem-running-the-processor-m3-of-the-card-f28m36-with-ccs

器件型号:TMDSDOCK28M36

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

客户遇到使用 CCS 运行 F28M36卡的处理器 M3的情况。

这是错误消息:
Cortex_M3_0:半主机:读取故障:地址处的存储器:3ff00000长度:C

此问题仅发生在 M3处理器上、而不是 C28处理器上
点击"继续"后、将出现此错误消息。

您是否有任何可能的解决方案?

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    您在 ARM 上使用的编译器版本是什么? 您使用的是 GCC 吗?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    感谢您对此主题的支持。

    客户使用下面的 GNU v7.2.1:


    期待您在客户的这种情况下发表意见。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是好奇-客户为什么在 M3上使用 GCC? 对于28x 器件、通常建议使用 TI 编译器。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已经尝试使用 TI 编译器、但同样的问题仍然存在。

    对此问题是否有任何其他建议或建议?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Mohammed Chaker1"]我们已经尝试过 TI 编译器,但同样的问题仍然存在。

    TI 编译器出现了什么错误? 我希望 GCC 解决的半主机问题