This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:CCS 示例项目导入

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/944408/ccs-tms320f28379d-ccs-example-project-import

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我不熟悉 CCS。 对于我大学的一个项目、我需要使用上述控制器读出一些传感器值。 但我的第一个问题是在 CCS 中。 如果我导入一个示例项目,比如说从资源浏览器中导入 GPIO_setup 并更改代码,将其删除并希望从头开始,再次下载 GPIO_setup,我所做的更改仍然会显示出来(并显示所有相应的错误:D)。

是的、我选中了"是否要从磁盘删除工程"选项、我甚至从用户文件夹中删除了整个工作区和 ti 文件夹、然后重新启动了计算机。 新导入后、更改仍然会重新出现。

假设 Resource Explorer 是 TI 提供的示例的"窗口"、并且我无法以任何方式对其进行区别、我是否错了??? 近况如何?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="Alexander Laub"]如果我导入示例项目,让我们假设从资源浏览器中导入 GPIO_setup 并更改代码、将其删除并希望从头开始、再次下载 GPIO_setup,我所做的更改仍然会显示,(所有相应的错误:D)。

    问题在于、该示例(或通常为 C2000Ware 示例)的大多数源文件都已链接。 当您修改这些链接的文件时、您将在 C2000Ware 安装中修改其原始版本。 因此、当您删除项目并重新导入项目时、新导入的项目仍将引用您修改的 C2000Ware 安装中的相同文件版本

    有关链接文件的更多信息、请参阅:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_project-management.html#adding-or-linking-source-files-to-project

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Ki"]

    有关链接文件的更多信息、请参阅:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_project-management.html#adding-or-linking-source-files-to-project

    谢谢

    [/报价]

    请参阅上述部分中的注释:

    "链接的文件实际上位于工程文件夹之外的位置、因此请注意、编辑这些文件不仅会修改当前工程的文件、还会修改链接到同一文件的任何其他工程的文件。 在使用可能在多个项目之间共享源文件的 TI 软件包和 SDK 时、这一点尤为重要。"