This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5438A:CCS v10支持 Elprotronic FlashPro-430 (器件型号 USB-FPA 6.1)

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438A, MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/941554/ccs-msp430f5438a-elprotronic-flashpro-430-part-usb-fpa-6-1-support-on-ccs-v10

器件型号:MSP430F5438A
主题中讨论的其他器件: MSP430FR5994

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

是指任何使用了具有 CCS 版本10或其他更低版本的 Elprotronic Flashpro430闪存编程适配器的人。

在我的 PC 上连接 Flashpro430后、我无法在 CCSV10中启动目标配置并收到"错误初始化仿真器、未找到 USB FET "等警告。

我已经尝试过目标配置设置 TI MSP430 USB1、2和3中的所有3个选项、但无法正常工作。 有人可以在这里帮助我吗?或者我应该联系 Elprotronic 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nanthan、

    我将检查 Elprotronic。 同时、如果可能、您可以尝试在没有 USB 集线器的情况下使用 FlashPro430并连接到 USB 2.0端口。 如果对器件进行编程非常紧急、您还可以在 CCS 中构建代码、保存输出文件(例如.ti-txt、.out)、然后使用 FlashPro430和相关的 Elprotonic GUI 对器件进行编程。

    我应该最迟在几天内听到他们的反馈。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nanthan、

    很抱歉、我还没有听到 Elprotronic 的反馈。 我的联系人可能在度假。 您能尝试直接联系他们吗? 他们应该能够回答您的问题。 现在、我建议使用我提到的权变措施。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    感谢您的回复。 根据 Elprotronic 的规定 、"最新的 CCS 使用64 b 应用程序 dll 来连接外部工具。 USB-FPA 仅支持32个应用程序 dll、不能与最新的 CCS 配合使用。 CCSv7或8可能支持它"。 目前、我使用 MSP430FR5994 LaunchPad 将 MSP430F5438A 与 CCS 连接。(通过 SBWTDIO、SBWTCK)

    此致、

    纳瓦。