This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:通过 UART 将数据绑定到 GUI 编写器

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/948624/ccs-msp432p401r-binding-data-to-gui-composer-through-uart

器件型号:MSP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我想将 GUI Composer 用作调试和测试程序的平均值。

我们有2个问题:

1) 1)我们希望能够在没有网络连接的独立桌面上运行 GUI。

2) 2) JSON 绑定在 UART 通信中消耗的字节数方面实在太重(也有一个很大的缺点、 由于每次在程序中进行小改动和更改变量地址时都需要更新绑定和 GUI,因此需要上载.out 文件并创建新的 GUI 程序)。 是否有方法在 MSP UART 和 GUI 程序之间定义简单协议? (我正在考虑一种简单的消息格式:ID +数据类型+变量值)。

谢谢你。

Shai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    回复1)您应该能够将应用程序导出为独立应用程序、并在同一对话框中下载运行时。 您只需解压缩运行时和应用程序、然后将应用程序放在运行时文件夹中。 使用 launcher.exe 运行该应用程序。

    回复2)您可以使用具有 USB-UART 传输的自定义编解码器和流模型来实现自定义数据格式。 在项目向导中、选择要用于模型的"自定义"协议、然后使用设计器中的菜单项创建新的"自定义编解码器 JavaScript"。 实现编码和解码函数以解析传入和传出数据。

    此致、
    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    谢谢你。

    我尝试导出项目。 当我有互联网连接时、它运行良好、但当没有互联网连接时、您需要创建 CCXML 文件。

    我这么做了、但问题是当我启动应用时、它尝试通过与 GUI 配置期间设置的 COM 端口不同的 COM 端口进行连接。

    我必须说我还没有尝试2)。  我只是希望它不会很复杂。  我希望 TI 能努力让事情更加简单。 没有所有这些配置文件...

    谢谢你。

    Shai。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试用类似这样的值替换 CCXML 文件中的 COM 端口值," "。 向您的应用添加选项菜单、它将自动包含 COM 端口选择对话框。 您应该能够在应用程序中选择 COM 端口、它将覆盖 CCXML 文件中的%SerialPort%宏。

    我没有尝试自己这样做、请报告它是否起作用。

    此致、
    Patrick