This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F280025:未发现工具:CGT C2000 18.12.1.LTS

Guru**** 2964730 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/949515/ccs-tms320f280025-discovered-tools-cgt-c2000-18-12-1-lts-is-not-discoverd

器件型号:TMS320F280025

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的团队:

我有相同的问题。 我正在使用 Win 7 32位 PC。

我在 C:/TI/Compilers/ti_cgt_c2000_18.12.1.LTS 目录中安装了 ti_cgt_c2000_18.12.1.LTS。

我向 CCS 编译器工具发现路径添加了 C:/TI/Compilers 目录。

我在发现的工具中按了刷新、但未发现新工具。

我尝试重新安装 CCS8300和 LTS 编译器,但仍未发现。

我该怎么做,CCS 将发现新工具?

此外、可以在 win10 64位上正常安装和发现 ti_cgt_c2000_18.12.1.LTS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Susan、

    只需确认一下、是否使用 CCS 更新管理器安装 CGT 18.12.1? 如果您转到该编译器的安装目录、您是否会在其中看到内容?

    [引用 user="Susan Yang"]可以在 win10 64位上正常安装和发现 ti_cgt_c2000_18.12.1.LTS。

    这是否也是相同的 CCS 版本8.3?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Ki"]如果转到该编译器的安装目录,是否可以在其中看到内容?

    我也看不到  其中的 CGT 18.12.1 内容。

    [引用 user="Ki"]

    此外、可以在 win10 64位上正常安装和发现 ti_cgt_c2000_18.12.1.LTS。

    这是否也是相同的 CCS 版本8.3?

    [/报价]

    否、我使用 CCS7.2和 CCS10

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Susan Yang"]我也无法在   其中看到 CGT 18.12.1内容。

    文件夹为空? 或者该文件夹甚至不存在?