This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6748:导入工程时设置索引器问题

Guru**** 2999880 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6748

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/943514/ccs-tms320c6748-setting-up-indexer-issue-when-importing-project

器件型号:TMS320C6748

工具/软件:Code Composer Studio

我们的团队在 CCS 8.3.1.0004中有一个 TMS320C6748 DSP 项目。  项目存储在源代码控制(perforce)中。  许多开发人员使用 CCS 编辑和编译工程、但我们只有一名新开发人员参与了该程序、当他尝试将工程导入新的 CCS 安装时、他会遇到以下错误:

"设置索引器"遇到问题。  "设置索引器"期间发生内部错误。

在随后的导入尝试中、工程会在项目资源管理器中短暂显示一秒钟左右、然后从项目资源管理器中无提示地消失、就好像从未导入一样。

我已让他删除他的工作区并重试、最后卸载 code composer studio、从他的硬盘中删除所有软件、然后重新安装并重新导入、但问题仍然存在。  我还 在几台计算机上成功导入了项目、因此与他的 CCS 安装有关(即使他安装的过程与我们其他人完全相同)。

如何确定问题是什么?  我知道它不在项目本身中、因为它适用于其他人、但错误消息并不能为我提供任何线索。  我是否可以在他的 PC 上检查任何日志文件或配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    David Edwards22 说:
    在后续导入尝试中,项目会在项目资源管理器中短暂显示一秒钟左右,然后在项目资源管理器中静默消失,就好像它从未导入一样。

    嗯... 导入时必须出现一些错误。 您能否提供 Eclipse 错误日志? 它应该位于下方 \\.metadata\\.log

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    日志文件已附加、谢谢。

    e2e.ti.com/.../ATT25412.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我看到此错误:

    "尝试为不存在或未打开的项目设置说明"

    是否可以共享项目元数据文件? 这是项目文件夹中的三个.*项目文件。  

    如果您不想在此论坛上发帖、请与我开始私人 E2E 对话。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将我们指向日志文件有助于我们弄清发生了什么情况。  在他尝试导入之前、我已经向他提供了一组过时的指令、其中没有包含一些 Starterware 软件包或正确的编译器版本。  我将把这个问题标记为已解决。  感谢你的帮助。