This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:使用源代码/示例代码、但接收到许多无效路径

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDXIDDK379D, C2000WARE, TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/949488/ccs-tms320f28379d-using-the-source-example-code-but-receiving-many-invalid-paths

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE、TMDXIDDK379D

工具/软件:Code Composer Studio

使用 C2000Ware_MotorControl_SDK_3_00_01_00中的 f2387x 源代码、我收到许多包含警告。 不太确定如何解决这些问题。

文件确实位于正确的位置...

谢谢、

j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您要在 CCS 中导入哪个示例项目?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     包含 TMS320F28379D.CCXML 的 FCL_f2837x_tdxiddk。  从 https://www.ti.com/tool/download/C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK 获取这些信息

    我使用的解决方案位于此处: C:\ti\c2000\C2000Ware_MotorControl_SDK_3_00_01_00\solutions\tmdxiddk379d\f2837x\source

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该通过点击"Project"->"Import CCS Projects"->"Import CCS Projects"、从"C:\ti\c2000Ware_MotorControl_SDK_3_00_01_00\solutions\tmdxiddk379d\f2837x\ccs\sensored_foc"文件夹中打开该项目。 在 CCS 中。

    如果您默认安装了该软件并且未更改项目配置、则似乎没有如上所述的任何问题。

    如果要在创建的项目中使用源文件、必须为使用头文件添加右#include 搜索路径。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎项目已导入。 我认为问题与我与卡的连接有关。 我尝试构建、现在只收到一条警告。 如果我有其他问题、我将发布不同的线程。

    感谢 Yanming 的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好。 您可以从 CCS 中删除该工程、然后重新导入该工程。 我们想结束本主题、如果有任何疑问、请告知我们。 谢谢!