Other Parts Discussed in Thread: CC1312R, TIDA-010024
主题中讨论的其他器件:CC1312R、 TIDA-010024
工具/软件:Code Composer Studio
我刚刚升级到 macOS Catalina 10.15.6、因为 Xcode 要求继续 iPhone 应用开发(是的、Apple 开发者经常会收到推送更新软件)、并且一直在重建 CC1312R 开发环境。
从一年或两年前起、我在 Catalina 工作期间遇到了几个 TI 安装人员的问题、我认为这是因为删除了32位支持。
我通过在 Parallels Desktop VM 中运行之前的 macOS Mojave 10.15.6来解决大多数问题、进行安装、然后复制文件并通过 CCS 菜单进行安装。
但是 、ARM 18.1.0.LTS 不想与此方法协同工作、当我尝试通过首选项安装时、未检测到它、我将附加一个屏幕截图、说明我看到的内容。
我之所以选择这种旧编译 器、是因为它在 TIDA-010024参考项目的开发过程中使用。
我不介意改用其他编译器工具链、但我有一个未解析的构建错误、我认为该错误与自动选择的较新工具链 TI 20.2.1.LTS 中的更改有关。
如果我可以确认最佳操作过程是什么、或者如果我可以安全地转到编译器的最新版本18、那将会很有帮助、很感激。
我使用的安装程序 www.ti.com/.../18.1.1.LTS