This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/SM320VC33-EP:我有一个仿真器、它是 PCI 卡 XDS-510。

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/938886/ccs-sm320vc33-ep-i-have-an-emulator-that-is-a-pci-card-xds-510

器件型号:SM320VC33-EP

工具/软件:Code Composer Studio

我有一个仿真器、它是 PCI 卡。  它被标记为德州仪器 XDS-510。  您是否有适合它的驱动程序?  您是否具有25引脚连接器的引脚排列、以便我可以制作电缆来连接到目标板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    [引用 user="David Robinson1">我有一个仿真器,它是 PCI 卡。  它被标记为德州仪器、XDS-510[/QUERP]

    您能发布它的图片吗?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    我们有一个 ISA XDS510、然后是 PCI XDS560。  但是、TI 没有生产 PCI XDS510。  我怀疑您拥有的产品来自第三方、该产品上印有德州仪器。  许多公司在多年前制造和克隆 XDS510。

    TI XDS510 ISA 看起来是这样的

    电缆如下所示:

    这是你拥有的吗?

    您以前能够在 eBay 上找到电缆。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、这是一台旧计算机中的 ISA XDS-510。  我不知道它是 PCI 还是 ISA、这不是我的正常习惯。  感谢您观看电缆的图片。  我想我不会将其移动到我的 XP 计算机上。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    您可能需要检查 Spectrum Digital。  我查看他们的仿真器选择器文档、他们可能有一个支持 VC33的 XDS510 USB。  我想他们用常规的 XDS510 USB 支持它、而不是加号。

    http://emulators.spectrumdigital.com/files/Emulator_Selector.pdf

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    我现在有 Spectrum Digital 的 XDS510 USB。  它有一个驱动程序、并安装在设置程序中。  然后、当我打开 Code Composer 4.1.36时、它现在告诉我"您的 Code Composer 不支持连接的目标。  设备驱动程序名称:“C:\tick3x4x\drivers\tixdsvc3x.dvr”。  您是否知道 xds510usb 和 vc33支持的任何驱动程序和 CC 组合?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SD 510和 Code Composer 的组合应该正常。 自从我使用此工具集以来、已经有很长的时间了、但我认为 Spectrum Digital 510的驱动程序名称是另一个名称。  您能否发送 Code Composer Setup 程序实用程序外观的屏幕截图?  此外、该错误消息听起来像是我们正在检查该器件系列是否受支持、并且无法在 Windows 注册表中找到所需的内容。  Ki-Soo 可能需要接管这部分、因为我不再拥有 Windows 机器。

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否从 http://emulators.spectrumdigital.com/C3xC4x/下载了驱动程序 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      我错过了 VC33支持更新。  它现在在工作。  谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒!