This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:管理/清理已安装的 SDK /软件包...

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/949422/ccs-management-cleanup-of-installed-sdks-packages

工具/软件:Code Composer Studio

也许在 TiRex 内部有一种集中的方式吗? -要了解已安装的 SDK 或软件包的相关性吗?

此位勇敢的开发人员在升级了许多版本的 CCS、SDK 和相关软件包后、希望清理/减少他的安装空间(!)

示例:尽管已安装适用于 MSP432的当前 SDK - SimpleLink MSP432E4 SDK - 4.2.00.12...

安装 SimpleLink SDK LVGL 插件- 3.30.00.06 -将建议可选相关性、包括 simpleLink MSP432E4 SDK - 3.30.00.22 (更不用说几个其他 SDK、对于我们也使用的器件系列。)

我明白了;各种插件等。使用旧 SDK 中的组件。 但如何调节所有内容呢? 如何了解"我当前安装的 SDK 需要哪些软件包和版本?"

相反、我可以安全地删除哪些软件包?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,LouEEE!

    如果您查看 SDK 的封装信息(单击 SDK 名称旁边的3个垂直点)、它应该会为您提供一些依赖项信息:

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    双 只是在错误的地方看。 谢谢、Ki、回答了!