This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:C5x DSPBIOS:tconf: CAN't create session manager: create of JVM failed

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/949039/ccs-c5x-dspbios-tconf-can-t-create-session-manager-create-of-jvm-failed

工具/软件:Code Composer Studio

我正遇到前面的帖子中描述的问题

我已尝试全新安装 CCSv8.1、CCSv9.3和 CCSv10.1.1.00004 (我的当前安装)。

DSP/BIOS v 5.42.02.10

xdctools_3_61_02_27_core、但我已经尝试过大约十几个版本、所有这些版本都在3.25.01.61以上、上面的线程专门指出此问题已得到解决。

如果我按照上述主题的建议更改我的系统路径、这将会消失。 每次我要升级 xdctools 时、都要更新系统路径、我并不是很兴奋。

感谢你的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marshall、

    DSP 软件包太旧、我们找不到与 DSP 5.42一起使用的 XDC 版本的信息。  

    对由此给您带来的不便和缺乏指导表示遗憾。

    雷克斯