This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5438A:使用 CLI 下载存储器

Guru**** 2770405 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/949276/ccs-msp430f5438a-downloading-memory-using-cli

器件型号:MSP430F5438A

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、团队、

我正在尝试使用 CLI 使用以下命令执行内存转储

dlite --mode memory --config=MSP430F5438A.ccxml --range=0x20000,131072 --output=dump.bin -e -g dump.log

内存转储正常、但下载大小为256KB、而不是请求的128KB。

我使用的命令是否有问题。

谢谢、

Ashish  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashish、您好!

    要导出的存储器长度通常以字为单位。 MSP430上的一个字是16位。  

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、基本上我需要将长度除以2。

    谢谢 Ki。