This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5969:CCS V10.0.00010不存在编译配置

Guru**** 2975190 points

Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/943560/ccs-msp430fr5969-build-configuration-does-not-exist-ccs-v10-0-0-00010

器件型号:MSP430FR5969
Thread 中讨论的其他器件:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

复制了工程并尝试编译、原始静止编译。

编译配置"com.ti.ccstudio。buildDefinitions.msp430.Release.70143172"在参考工程中不存在...

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    项目是如何复制的? 是否通过右键单击并复制从 Project Explorer 中获取?

    项目是否有任何项目依赖项?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、所有依赖项都存在、我可以告诉您、其中包括库。  我从 CCS 选择的副本中右键点击工程、然后按照对话框进行复制。  我一直在 Windows 和 Linux 开发上使用 Eclipse 执行此操作。  这是我第一次尝试使用 CCS。

    我在常规 CCS 产品中发现没有任何内容、刷新并安装了5个项目。  然后重新启动 CCS、无帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭了所有项目、然后将它们重新打开。  然后、它们重建良好。  没有重新启动第二次。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊,还可以。 那么、它现在可以工作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它看起来是这样的。  对复制的工程进行所需的更改、到目前为止、好了。  所以、这个问题已经解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我觉得我有一个相关的问题、但没有