This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR6843:如何使用 TTL 到 UART 转换器将定制板(具有毫米波传感器的 ESP32)连接到 CCS

Guru**** 2960460 points

Other Parts Discussed in Thread: IWR6843ISK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/946364/ccs-iwr6843-how-to-connect-custom-board-esp32-with-mmwave-sensor-to-ccs-using-ttl-to-uart-converter

器件型号:IWR6843

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我有一个定制板(具有毫米波传感器的 ESP32)、我想使用 TTL 到 UART 转换器将此板连接到 CCS。 但在 Code Compose Studio 连接下拉列表中、我要选择哪个连接。 如果我选择 UART 连接、 电路板或器件选择下拉菜单 IWR6848芯片将不可用。 自定义板在连接菜单中不可用、以及如何选择端口号。 请指导我。  

此致、

斯里卡纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否在寻找与目标的 CCS 调试连接? 如果是这样、您将需要一个 JTAG 探针。 "UARTConnection" 可用于 CCS <->目标 UART 通信、与使用 UARTMon 类似、但不能用于完整的 CCS 调试功能。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。

    是的、我有一个 JTAG 探针、该探针连接到 ESP32 MCU 的 JATG 引脚。 连接完成后、从 JTAG 探针获取 USB 电缆并连接到我的 PC、然后打开 CCS、创建新的目标配置文件。 创建后,新的弹出窗口打开,即“常规设置”窗口。 现在、在连接下拉列表中、我要选择哪个板或器件下拉列表中、我要选择哪个器件。 为了便于参考、我附上了一个带标记突出显示的屏幕截图。

    注意:我使用的是定制板(具有 IWR6843ISK 毫米波传感器的 ESP32)。

    此致、

    斯里卡纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCS 支持针对 TI 目标的 JTAG 调试。 您似乎无法使用 CCS 通过 ESP32进行 JTAG 调试