Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
主题中讨论的其他器件:C2000WARE
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
在我的上一个论坛中、我发现 TI 自己的 CCS IDE 存在一个差异、即虽然编译器 V18.1.3.LTS 支持 eabi 格式、但 IDE 无法让我们一起选择这些选项。 由于我们需要使用基于编译器版本18.1.3.TS 和 eabi 的 TI 提供的 flashapi 库(C:\ti\C2000Ware_3_02_00_00_Software\libraries\flash_api\f2838x\C28x\lib\f2838x_C28x_Flashapi.lib)来构建我们的应用、但如果我们在该库中集成相同的设置、我们将如何构建该应用?
请告知我们如何使用 CCS IDE 进行检查的任何其他方法、或尽快解决此问题。 我们确实受困于 IDE。
谢谢、此致
Gurusha