This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1350STK:无法将现有示例项目提交到工作区...

Guru**** 2959930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/949069/ccs-cc1350stk-cannot-supplant-existing-sample-projects-into-workspace

器件型号:CC1350STK

工具/软件:Code Composer Studio

一个有趣的地方 更新了 CCS 后、我们现在将逐步了解相关器件的 SDK、以获取最新信息...

常规方法是从工作区中删除(示例)工程(用作演示和模板以供进一步工作)、然后替换当前 SDK 中的相应示例。 在我的案例中、这是旧版本:simplelink_cc13x0_sdk_2_10_00_36 与新版本:simplelink_cc13x0_sdk_4_10_01_01

通常、我只需删除所有旧示例、然后再转到比赛...

然后、在 simplelink 目录中进行搜索会显示更新的 SDK 中的所有示例项目、然后选择这些项目将其"复制"到工作区中。 简单、对吧?

除了几个与 adcbufContinuous*和 adcsinglechanne*l 相关的项目外,即使不再存在类似名称的项目,也无法将它们复制到工作区中。 如何补救? 似乎可能是一种依赖于项目的事情、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,LouEEEE!

    [引用 user="LouEEEE!"]除了几个项目- adcbufContinuous*和 adcsinglechanne*l 相关-不能复制到工作区,即使不再存在类似名称的项目。

    如果您检查实际的物理工作区文件夹、这些旧工程文件夹是否仍然存在? 从 CCS Project Explorer 中删除它与从实际工作区文件夹中实际删除它不同。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki、你是 Da Man! 恰到好处!

    我几乎总是非常彻底地删除磁盘上的实际文件。 有时,深夜——累了! 显而易见的事情会滑过!

    非常感谢您的响应...