This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F280025:将 opt_level 设置为4后、".map"文件中的奇怪部分

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/948810/compiler-tms320f280025-strange-section-in-map-file-after-setting-opt_level-to-4

器件型号:TMS320F280025

工具/软件:TI C/C++编译器

您好、香榭丽舍

在 F280025代码中、如果将 opt_level 设置为4并将 opt_for_speed 设置为2、则会在生成的".map"文件中出现以下奇怪部分:

C:\Users\(用户名)\AppData\Local\Temp\

{6283D7A5-F081-4A0B-830B-0EF6CC9E369D}0 171 0

+-++------------------ +--- +--- +--- +

总计:0 171 0

如果将 opt_level 设置为 3并将 opt_for_speed 设置为2、则不会有这样的段。

CGT 版本为20.8.0_STS、CCS 版本为10.1.0。

请提供帮助吗? 谢谢!

此致、

Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请通过在 C28x 编译器手册中搜索  标题为链接时优化的子章节、获取有关-opt_level=4的一些背景信息。

    这...

    [引用用户="Linda Zhang84708"]

    C:\Users\(用户名)\AppData\Local\Temp\

    {6283D7A5-F081-4A0B-830B-0EF6CC9E369D}

    [/报价]

    (笑声) 是自动生成的目标文件。  这是临时的。  它仅在执行链接时优化时出现。  编译完成后将其删除。

    谢谢、此致、

    乔治