This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5528:RTC_B 的 Driverlib 示例存在问题

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/949016/ccs-msp430f5528-problems-with-the-driverlib-examples-for-the-rtc_b

器件型号:MSP430F5528

工具/软件:Code Composer Studio

我查看了有关 CCS 版权2017的 Driverlib 示例。 我正在尝试为 MSP430F5xx_6xx 运行 RTC_b_ex1_calendermodeLPM0或 RTC_b_ex2_calendermodeLPM3。 但每次我尝试构建示例时、我都会收到错误消息、指出参数未定义。 与 RTC_B 相关的所有参数似乎 都导致了一个错误、就像 RTC_B 不存在一样、例如 RTC_BASE、或 RTC_B_FORMAT_BD。  我已附上代码和错误报告、以显示我遇到问题的位置。  

 

运行 RTC_A 示例代码时没有问题、该代码与 RTC_B 代码几乎相同。 所以、我对问题是什么感到困惑。

我没有更改任何代码行,示例代码仅包含“driverlib.h”。 我添加了 rtc_b.h 文件、但错误没有变化。

是否有任何建议可使示例代码正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicole、

     MSP430F5528具有 RTC_A、而不是 RTC_B 模块。 这就是存在问题的原因。

    此致、

    James