This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AM6548:系统分析器示例

Guru**** 2964200 points

Other Parts Discussed in Thread: AM6548, SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/948626/ccs-am6548-system-analyzer-example

器件型号:AM6548
Thread 中讨论的其他器件: SYSBIOS

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在使用 CCS 版本:10.1.1.00004/W10、并希望测试系统分析器。

我导入了阶梯示例、但无法构建:

****为项目 StairStepExample.构建配置调试

"C:\\ti\\ccs1011\\ccs\\utils\\bin\\gmake"-k -j 12 all -O
 
生成文件:"../stairstep_JTAGStopMode.cfg"
调用:XDCtools
"C:/ti/ccs1011/xdctools_3_61_02_27_core/xs "-xdcpath="C:/ti/uia_2_41_00_01/packages;C:/ti/bios_6_82_01_19/packages;" xdc.tools.configuro -o configPkg -t GNU.targets.arM.A53F -p ti.platforms.cortexA:AM6548 -r release -c "C:/ti/ccs1011/ccs/tools/compiler/gcc-arm-none-eabi-9-2020-q2-update-win32 "../stairstep_JTAGStopMode.cfg"
正在制作 package.mak (由于 package.bld)...
正在为软件包 configPkg 生成接口(因为 package/package.xdc.inc 比 package.XDC 旧)...
从 package/cfg/stairstep_JTAGStopMode_pa53fg.cfg 配置 stairstep_JTAGStopMode.xa53fg ...
正在生成自定义 ti.sysbios 库 makefile ...
正在开始构建库源...
正在制作 X:Y/Z/StairStepExample/src/sSYSBIOS/SYSBIOS.aa53fg……
asma53fg C:/ti/bios_6_82_01_19/packages/ti/sysbios/family/arm/IntrinsicsSupport_asm_gnu.sv8A……
库构建失败。
subdir_rules.mk:19:目标'Build-1520549263-InProc '的配方失败
arm-none-eabi-gcc.exe:错误:选项'-mabi=LP64'中无法识别的参数
arm-none-eabi-gcc.exe:注意:'-mabi='的有效参数为:aapcs aapcs-linux ams-gu atpcs iwmmxt
arm-none-eabi-gcc.exe:错误:'Cortex-A53'不支持功能'fp'
arm-none-eabi-gcc.exe:注意:有效的功能名称是:crypto nofp;您是指'nofp'?
arm-none-eabi-gcc.exe:错误:'Cortex-A53'不支持功能'simd'
arm-none-eabi-gcc.exe:注意:有效的功能名称是:crypto nofp
arm-none-eabi-gcc.exe:错误:无法识别的命令行选项'-mcmodel=large
arm-none-eabi-gcc.exe:错误:无法识别的命令行选项'-mstrict-align ';您是指'-wstrict-alias'?
arm-none-eabi-gcc.exe:错误:无法识别命令行选项'-mfix-cortex-A53-835769';您是指'-mfix-cortex-m3-ldrd'?
arm-none-eabi-gcc.exe:错误:无法识别命令行选项'-mfix-cortex-A53-843419';您是指'-mfix-cortex-m3-ldrd'?
gmake[1]:***[makefile:48:arm_intrinsicsSupport_asm_dng.o]错误1
gmake:***[X:Y/Z/StairStepExample/src/makefile.libs:57:X:Y/Z/StairStepExample/src/SYSBIOS/SYSBIOS.aa53fg]错误2.
错误:xdc.cfg.SourceDir:"c:/ti/ccs1011/xdctools_3_61_02_27_core/packages/xdc/cfg/SourceDir.xs,第209行:xdc.cfg.SourceDir:生成的源库生成失败:退出状态= 2:
 
JS:"c:/ti/ccs1011/xdctools_3_61_02_27_core/packages/xdc/cfg/Main.xs、第160行:错误:配置失败!
gmake.exe:***[package.mak:210:package/cfg/stairstep_JTAGStopMode_pa53fg.xdl]错误1
gmake.exe:***删除文件'package/cfg/stairstep_JTAGStopMode_pa53fg.xdl'
gmake.exe:***[package/cfg/stairstep_JTAGStopMode_pa53fg.xdl]删除文件'package/cfg/stairstep_JTAGStopMode_pa53fg.h'
gmake.exe:***[package/cfg/stairstep_JTAGStopMode_pa53fg.xdl]删除文件'package/cfg/stairstep_JTAGStopMode_pa53fg.c'
JS:"c:/ti/ccs1011/xdctools_3_61_02_27_core/packages/xdc/tools/Cmdr.xs、第52行:错误:xdc.tools.configuro:由于先前的错误(状态= 2)、配置失败;已删除'linker.cmd'。
gmaking[1]:***[Build-1520549263-InProC]错误1.
gmake:***没有使目标'build-1520549263'成为'configPkg/compiler.op'所需的规则。
gmake:***没有使目标'build-1520549263'成为'configPkg/linker.cmd'所需的规则。
gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。

****构建完成****

欢迎提出任何想法。

BTW:SA 文档非常旧(SPRUH43D 2013、2012年入门)在此过程中是否有任何更新?

此致、

卡尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalman、

    您在哪里获得了该示例? 我认为系统分析仪项目模板不适用于器件的 Cortex A (和 GCC)

    [引用用户="Kalman Budai"]顺便说一句:SA 文档很旧(SPRUH43D 2013、Getting Started 2012)路上是否有任何更新?

    很抱歉、没有计划的更新。 遗憾的是、这方面的支持多年来已被弃用。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    项目-->新建 CCS 项目:

    我很乐意在任何内核 A53或 R5F 上运行它。

    此致、

    卡尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有趣。 我在安装时未看到它:

    我必须缺少某种依赖关系。 我需要进一步调查

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Ki"]我必须缺少某种依赖关系。 我需要进一步调查

    好的、安装 Processor SDK v7后、我看到可用的模板选项。

    我可以重现错误。 基本上、项目中有很多 CPU (A53)不支持的选项。 A53不支持"按原样"模板。

    但是、我能够为 Cortex-R 成功构建示例

    无论如何,我会谨慎行事。 自定义系统分析器实施在支持中已被弃用。 我们可以为它提供的支持水平很低。

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    这是 CCS 工作区中的整个项目、它可能会有所帮助。

    正如我看到的、有未知的编译器开关。 我已将原始 GCC 9.2.1 (2019年第4季度主要版)更新为9.3.1 (2020年第2季度更新)、但它未解决编译问题。

    此致

    卡尔曼

    e2e.ti.com/.../StairStepExample.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Kalman Budai">我看到有未知的编译器开关。 我已将最初的 GCC 9.2.1 (2019年第4季度主要版)更新为9.3.1 (2020年第2季度更新)、但它未解决编译问题。[/引述]

    是的、我也注意到了问题。 正如我在上一个帖子中提到的、该模板示例不支持 A53。