This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:使用应用中心更新 CCS 9.3.0.00012中的软件包时出现问题

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/942898/ccs-problems-updating-package-in-ccs-9-3-0-00012-with-the-app-center

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、  

我刚刚安装了 CCS 9.3.00012、我需要更新一些软件包(基本上是 C2000、MSP430和 ARM 编译器新版本)。 从应用中心、我收到以下更新崩溃:

收集要安装的项目时出错

会话上下文为:(profile=EPP、package.cpp、phy=org.eclipse.equinox.internal.p2.engine.phases.Collect、操作数=、action=)。
无法写入存储库:文件:/C:/ti/ccs930/ccs/eclipse/.
访问被拒绝
无法读取 software-dl.ti.com/.../com.ti.cgt.c2000.21.win32_root_20.8.0上的存储库。
访问被拒绝
无法写入存储库:文件:/C:/ti/ccs930/ccs/eclipse/.
访问被拒绝
无法读取 software-dl.ti.com/.../com.ti.cgt.msp430.21.win32_root_20.8.0上的存储库。
访问被拒绝
无法写入存储库:文件:/C:/ti/ccs930/ccs/eclipse/.
访问被拒绝
无法读取 software-dl.ti.com/.../com.ti.cgt.tms470.19.win32_root_20.2.2上的存储库。
访问被拒绝

我尝试关闭防火墙并删除 eclipse 缓存文件夹中的内容、但完全没有成功。 有什么帮助吗?  

此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的帐户是否具有管理员权限? 您似乎正在尝试更新没有管理员权限的编译器。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、  

    感谢您的回复。 我认为我使用的帐户是管理员级别、我是否应该在其他位置激活管理员权限?

    每次启动 CCS 时、我都会看到一个有关 CrashReportJob 的警告窗口  

    在"CrashReportJob"期间发生内部错误。
    java.lang.ExceptionInInitializerError

    我通常将其关闭、CCS 正常启动。 它可能与此相关吗?

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您随帐户安装了 CCS、对吧? 然后您使用相同的帐户来运行它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、始终使用相同的帐户。 但是当我尝试从下载中直接解压缩安装它时、我的临时文件夹中的 Unicode 字符存在安装问题。

    我成功安装了9.3版、将安装程序移动到根文件夹 C:/。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的用户名中是否包含 Unicode 字符? 如果是这样、我建议创建一个新的 CCS、其中一个没有 Unicode 字符。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、  

    我已经解决了创建新帐户时出现的问题、因为您建议使用具有所有管理员权限且没有错误 Unicode 字符的新帐户。  

    必须在默认建议的文件夹中完成安装。  

    此致