Other Parts Discussed in Thread: POWERSUITE
工具/软件:TI C/C++编译器
你好、
我想为我的系统购买 C200或 MSP430、我想知道哪一款最适合我的系统、为什么? 我需要独立控制2个转换器。 第一个转换器将实现 P&O MPPT、第二个转换器将执行3级电池充电控制。 我的开关频率为100kHz。 我可以查找应用程序的任何参考源代码吗? 感谢您的回复。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: POWERSUITE
工具/软件:TI C/C++编译器
你好、
我想为我的系统购买 C200或 MSP430、我想知道哪一款最适合我的系统、为什么? 我需要独立控制2个转换器。 第一个转换器将实现 P&O MPPT、第二个转换器将执行3级电池充电控制。 我的开关频率为100kHz。 我可以查找应用程序的任何参考源代码吗? 感谢您的回复。
您好!
高性能 C2000 MCU 具有应用于太阳能项目的历史、其设计初衷是考虑精确感应和效率、这在您的系统中至关重要。 提供的精确感应功能以及 C2000执行高频控制环路的能力将使您能够在防止电池过度充电的同时保持最大功率点、从而最大程度地延长电池寿命。 此外,C2000的精度非常适合确保您的电池充电控制器能够有效地识别和调节每个功率级的电压和电流。
此外,C2000还与 TI 的 DigitalPower SDK 和 powerSUITE 兼容,后者旨在最大限度地缩短电源系统的开发时间。 该软件包括在 C2000数字电源评估模块和面向太阳能和其他电力输送应用的 TI 参考设计上运行的固件。
如需更多信息、请参阅以下内容: www.ti.com/c2000digitalpower
TI 在以下位置提供了用于实现 MPPT 的太阳能 DC/DC 转换器的参考设计: www.ti.com/.../TIDM-SOLAR-DCDC