This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UNIFLASH:可以#39;t 选择器件

Guru**** 2986210 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3235S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/942862/ccs-uniflash-can-t-choose-device

器件型号:UNIFLASH
主题中讨论的其他器件: CC3235S

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我遇到无法选择器件的问题(UniFlash 6.1.0.2829)  

我已参考此链接、但问题未得到解决:  https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/t/913895?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=unflash%20no%20device%20list 

-可以找到 xml 文件

-在"C:\Users\user\AppData\Local"中根本不存在目录 Uniflash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正在使用哪个器件?

    此外、指向屏幕截图的链接也会断开。 请参阅以下常见问题解答并重试。

    https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/t/821597

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    我使用的是 CC3235S

    器件列表继续按如下方式加载:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您从筛选器中清除"cc32xx"、它是否仍然卡在"正在加载设备列表"上?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是,它仍在加载 :(

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯... 您可以尝试重新安装 UniFlash 吗? 如果这不起作用、请启用 GUI 记录并生成以下链接中所述的日志:

    https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/p/819208/3031370#3031370

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    重新安装和附加日志没有帮助、如下所示。

    我不确定这是否是您想要的。  e2e.ti.com/.../1362.uniflash_5F00_gui_5F00_debug_5F00_log.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将此问题上报给 UniFlash 工程师。 我将在收到任何更新后立即进行传递。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    工程团队的一些建议:

    1. 尝试将 UniFlash 重新安装到其他位置
    2. 尝试重新安装较早版本的 UniFlash 以查看其是否正常工作
    3. 如果您使用的是 CC32xx、则将使用 ImageCreator。 在这种情况下、他可以直接在中启动它 \simplelink\imagecreator\bin\SLImageCreator.exe 位置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki,

    直接启动 SLImageCreator.exe 即可解决此问题。

    谢谢!

    BTW:

    当我尝试将 uniflash 重新安装到不同路径或重新安装旧版本(6.0.0.2710)时、卡在"加载设备列表"上的情况仍然相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、很高兴听到您可以使用变通办法。 我们需要记下"加载设备列表"挂起的问题、并在结尾处进一步调查

    Ki