This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR1642:基于 SDK3303中 SBL 的新项目

Guru**** 2955710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/948207/ccs-iwr1642-new-project-based-on-sbl-in-sdk3303

器件型号:IWR1642

工具/软件:Code Composer Studio

我正在构建一个基于 SDK3303中 SBL 的新项目。
但我有一个问题、如下面所示。
根据前面的回答、我知道我想添加文件 Serach 路径的路径、但即使在添加了部分路径后、我仍然遇到这些错误。
您能告诉我需要添加哪些路径来解决这些问题吗?
我正在研发毫米波雷达。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SDK 中的 SBL 是基于 makefile 的应用。 请使用以下步骤:

    1) 1) CD C:\ti\mmwave_sdk_03_03_00_03\packages/scripts\windows

    2) 2) setenv.bat

    3) 3) CD C:\ti\mmwave_sdk_03_03_00_03\packages/ti\utils\SBL

    4) 4) gmake all

    请检查是否有任何错误。

    谢谢

    Yogesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不太理解您的意思。 您能告诉我更多信息吗?我运行 setenv。 正如我理解的那样、我运行 SBL 时、仍然会遇到错误、与我之前提到的错误相同。SBL 是我使用 SDK3303中的 SBL 构建的项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否使用过 GNU makefile?

    Yogesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在 Windows 搜索中键入"cmd"并打开"命令提示符"。

    在 命令终端上键入以粗体突出显示的以下命令:

    C:\>CD C:\ti\mmwave_sdk_03_03_00_03\packages/scripts\windows

    C:\ti\mmwave_sdk_03_00_03\packages/scripts\windows>setenv.bat

    C:\ti\mmwave_sdk_03_03_00_03\packages/scripts\windows>CD C:\ti\mmwave_sdk_03_03_00_03\packages/ti\utils\sbl

    C:\ti\mmwave_sdk_03_00_03\packages/ti\utils\SBL>gmake all

    如果日志不起作用、请与我分享。

    谢谢

    Yogesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我  想基于 SDK3303中的 SBL 构建一个新项目。

    为了避免一些错误、我希望确保在构建项目时、我应该选择以下哪一项?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如我已经说过的、SBL 不支持 CCS 工程。 请使用 GNU makefile。  

    谢谢

    Yogesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我看到了。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请切换到 gmake 编译环境。 我要关闭此主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果您无法切换到 gmake、请使用在线资源自行使 CCS 工程正常工作。 很抱歉、我们无法提供更多帮助。

    谢谢

    Yogesh